ブレーキパッドのレビュー

平均満足度 4.40 (905件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキパッド モノタロウ
材質はノンアスベスト材でハイブリッド素材を使用しています。ハイブリッド素材はノンアスベスト材でブレーキパッドによく用いられるNAO材とロースチール材を合わせたような材質です。通常NAO材はスチールファイバーの含有が0%でロールチールはスチールファイバーの含有が10%~30%のものを指しますが、ハイブリッド素材はスチールファイバーの含有を10%未満に抑えた材質で、ロースチールと比較してブレーキの鳴きが少なくやダストの発生も抑えられています。※ローターへの攻撃性はロースチール材と比較して抑えられていますが、NAO材と比較した場合は高いのでブレーキパッドを交換の際はローターも一緒に交換する事をお勧めします。
905件中 641~660件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カーショップベアーズ 様2015-10-16
用途:
納車時
対象商品:
02271307

アスベスト以来の購入です。取り付け後は特に問題有りませんでしたが、。今後の様子を見ていきたいと思いますのでこの評価とさせて頂きます。

2017-02-19
用途:
車に装着
対象商品:
02271377

普通に使えますが安い分当たり前かも知れませんが磨耗するのも早い感じがします。

2016-08-05
用途:
車検に
対象商品:
02271343

とてもリーズナブルで重宝しました

2015-11-27
用途:
整備
対象商品:
02271702

通常の社外パットと変わらないレベルで違和感はありません。安くすみ助かりました。

2015-09-03
用途:
自家用車パッド交換
対象商品:
02271316

純正品を新車から限界ギリギリ迄使用しました。
そろそろ限界と思い注文して、
交換してみると
コストの割に・・・これ!良いんじゃないですかーでした。
次回も、お願いします。ですわ

1人が参考にしています
I T P 様2015-10-20
用途:
マイカー
対象商品:
02271343

何時もの様に…オーダーし素早い出荷対応有り難う御座います。
効き具合も良く成りました。
流石 MonotaRo

フリー カンパニー 様2016-07-09
用途:
車の フロントブレーキ
対象商品:
02271282

社外の 部品ですが 変わらず感じです

K.works 様2016-08-31
用途:
磨耗時の交換
対象商品:
02271578

純正品よりフィーリングが良いような気がする。

株式会社八千代 様2015-09-24
用途:
定期的交換
対象商品:
02271282

ブレーキの必需品ですが、安価で品質がよく気兼ねなく交換が出来助かってます。

ガレージ ナイン 様2016-08-27
用途:
交換
対象商品:
02271343

今のところ問題なく使えています、鳴きも無いので安価で良いと思います。

2016-12-24
用途:
仕事用
対象商品:
02271316

男前ブランドとこれと両方買いましたが、ほとんど大差なし
ストップ&ゴーの繰り返しでも鳴かないし...

三水舎 様2015-10-18
用途:
rover620sli
対象商品:
02271368

外車ローバー 620SLI(中身はhonda)にピッタリです。
修理代が安く済みました。

2016-12-22
用途:
車検の時
対象商品:
02271456

お客様が安く車検を頼まれた時、皆さんのレビューを見てこれなら大丈夫だと思い決めました。

2016-07-09
用途:
車検整備
対象商品:
02271273

安価で安心
ありがとうございました!

2015-10-05
用途:
パッド交換
対象商品:
02271386

安くて良い!鳴きもありませんでした!あとはリアのブレーキパッドの車種を増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2015-09-18
用途:
C25セレナ交換品
対象商品:
02271508

リヤなので効きなどは、あまり気にしないで価格重視で交換しました。

2017-07-31
用途:
車検整備
対象商品:
02271316

モノタロウのロゴが入っておりますが、それは不要です。逆に消してほしいです。当店はシンナーで消しております。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-08-25
用途:
車点検
対象商品:
02271282

商品の質も他のものと変わらず買い置きしておくと作業もスムーズに早く済み値段も手頃で
お客様にも安く提供できるので大変喜ばれてます。

2015-07-28
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
02271404

ブレーキの効きも純正と変わりなく、また特に鳴きも無いです。
金額的にも非常に満足しております。
ただ、出来ればブレーキグリスが入っていればさらに良かったと思いました。

1人が参考にしています
ツーアンドフォー 様2016-06-29
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
02271298

まったく問題なく使用出来ました。