Fギヤー 12Tのレビュー

平均満足度 4.20 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Fギヤー 12T KITACO
KITACO
699 / 税込 769
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-29
用途:
XTZ125に使用。
対象商品:
03402053

トルク感が増し、走りやすくなりました。今度はリアも変えたいです。

2020-09-18
用途:
DT50に使用
対象商品:
03402035

フィット感も問題なく組み込め、リフレッシュ出来ました。

2019-03-02
用途:
XTZ125 減速比変更用
対象商品:
03402053

ヤマハのXTZ125は輸入車なので、部品の調達が難しい面があるが、ドライブスプロケットに関しては、TZR50の480チェーン用と互換性があるので、キタコのギアが使える。もっとも純正の取付プレートはネジ位置が合わないこともあるし、12Tあたりの小さいギアではそもそもはみ出てしまうので、ヤマハの純正クリップと純正ワッシャーと使って取り付けるのがいい。
キタコのギアは値段も安くて、歯数が豊富、しかも軽量であるのがよろしい。メンテさえしっかりしていれば、耐久性に不満を感じることはない。駆動系の耐久性はメンテの善し悪しにかかっている。
数種類持っていて、用途に応じて交換してもあまり懐に響かない。

1人が参考にしています
2017-09-08
用途:
古いバイクのフロント用
対象商品:
03402044

他で買うと送料がかかるし、これだけの為に店舗にて注文も面倒くさいしどうしようかと思っていたらモノタロウさんで扱いがあったのでポチッとな。助かりました

2016-10-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03402078

525用を購入したのですが、厚みが規格7.2mmに対し6.0mmと薄いです。気持ち悪くて使用できません。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お客様のご指摘通り、525サイズであれば厚みは7.2mmです。
別の商品が入っている可能性がございますので
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。