後入れ型編組チューブ(形状記憶型)のレビュー

平均満足度 4.61 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン
デンカエレクトロン
579 / 税込 637
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。 【用途】飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-30
用途:
バイクの配線のまとめ

バイクの社外パーツメーカーからも出ている様ですが、安いと思います。専門メーカー品なので、安心です。
アセテートテープで端末処理してます。

1人が参考にしています
2023-10-18
用途:
車の配線まとめに
対象商品:
77055284

車の配線をまとめるために購入。高級感もあり、はさみでカットできるが、端末の焼きが面倒。それ以外は満足。

1人が参考にしています
2022-09-11
用途:
バイクの配線隠し
対象商品:
03595542

丈夫ですし見た目もよく、それでいて不要なカットもいらず防水性や耐候性もあり非常日便利です
ギボシだと外から見るとかっこ悪いですし、はんだ付け熱収縮チューブでもやはり見た目が気になります
これは一括で配線をまとめられて見た目も素晴らしいの本当にいい商品です
とくによく擦れて配線が断線しそうなところにも使えるので助かります

3人が参考にしています
2022-09-13
用途:
電装品のケーブル保護
対象商品:
03595576

エンジンルームの、バッ直線やアースケーブルなどの保護に使用。あと入れなので、線を外さないでもカバーできるし、編組なので、エンジンルームが映えます。

2人が参考にしています
2022-05-03
用途:
バイクの電装ハーネスの製作
対象商品:
03595515

クセがなく太さや曲げの柔軟性があって使いやすいと思います。
バイクの場合、耐久面からもう少し硬さがあっても良いです。
「形状記憶」するわけではないので誤解を招く名称では?

1人が参考にしています
2021-11-15
用途:
オートバイ整備作業時に使っています。
対象商品:
03595463

類似したものは従来使っていましたが、質感・形状記憶性能は優れていると思いました。価格が少々高いですが、またリピ買いしようとは思います。

1人が参考にしています
2021-05-23
用途:
自作パソコンのケーブルマネジメント

これを使うと結束バンド等でケーブルをまとめるよりもスッキリとした見た目で束ねることができます。製品の見栄えも良いのでケース内の美観を保つことができエアフローの向上も狙えます。
ただ、組み入れ時は少々コツが必要です。素材が固く入れづらい上に切断面からほつれてしまいますがライター等で切断面を炙って溶かせば解決できます。

4人が参考にしています
2021-08-22
用途:
パソコン周りケーブル整理
対象商品:
03595515

簡単ですしこちらを選んでよかった。
デスク周りがすっきりしました!

1人が参考にしています
2021-05-06
用途:
エンジンルームの見栄え向上
対象商品:
03595515

純正のコルゲートチューブや、ビニールテープで巻かれている配線をこちらのメッシュホースに置き替えました。見た目の高級感も出る上に、後入れ可能なタイプなのでとても簡単に施工できました!

1人が参考にしています
2021-02-22
用途:
オートバイ、車の電装関係の整線に利用
対象商品:
03595454

プラのコルゲートチューブと違い柔軟性もあり使用しやすい。目につくところでも見た目が良いので満足できる。

1人が参考にしています
2021-03-25
用途:
DIY
対象商品:
03595515

きちんと形状記憶してくれております。
切断したら若干ほつれます。
それがなければ5つ星ですね!

1人が参考にしています
2020-11-12
用途:
自動車エンジンルーム内ハーネスの整理
対象商品:
03595463

チューブの中に入れるだけで簡単にハーネスがまとめられるので重宝しています。
難点を言えば,ハサミやニッパーでの切り口がほつれてやや汚くなるところでしょうか。

1人が参考にしています
2020-10-21
用途:
オートバイの配線まとめ
対象商品:
03595454

見える部分の配線がみっともなくて何とかしたいと思ってました。
きれいにまとめられます。

1人が参考にしています
2020-10-15
用途:
リード線のカバーに使用。
対象商品:
03595454

割れ目が入っているので、後からでもカバーとして使用することができる。

2020-03-28
用途:
3Dプリンター PRUSA i3 MK3Sに使用。ばっちりです。
対象商品:
03595515

3Dプリンター PRUSA i3 MK3Sの組み立て途中で、誤って網チューブを短く切ってしまい、急遽販売元に相談したらこちらの商品を紹介されました。
使ってみたところ、オリジナルよりしなやかでケーブルが入れやすい。
プリンター動作中も問題は起きていません。

有限会社阪神コンプレッサー 様2020-11-26
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
03595454

なかなか素材もよく、丁度良いので購入。期待以上に良かった商品です。

2020-04-21
用途:
炬燵のコードの修理
対象商品:
03595488

分解できないコードで被膜が破れかかっているため、かぶせれるものを探していたので助かりました

タル工房 様2020-01-22
用途:
エンピツ 2本分までならOK
対象商品:
03595515

7ミリ配線ならば、2本カバーできます。
それ以上は中身が見えてしまう可能性があります。
後入れは、コルゲートを使ったりしていましたが
ストレート系はいいのですが、伸縮しないので編組チューブは自由度があってお勧めです。

2019-07-03
用途:
クルマの配線処理
対象商品:
03595497

従来使用していたコルゲートチューブよりも直径が小さく、また柔軟性が高いため、狭いエンジンルーム内の配線の取回し性が良好。本サイズでAV3.0sqx2本をぴったり収納できます。コルゲートチューブに比べると取付に若干手間取りますが、施工後の見栄えは高級感があって好印象です。

1人が参考にしています
2019-05-23
用途:
旧車の配線処理

あといれなので カプラーも全く気にならずにバンバン使えて 雰囲気も全く壊さずに綺麗に処理できたので大満足です。また購入させてもらいます。

2人が参考にしています