プラグケーブル Φ7のレビュー
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
2026-01-27
- 用途:
- バイクの部品として
コイルに付属しているコードが短いのでこれを使いました。
2025-08-24
- 用途:
- バイクのメンテナンス
40年前の旧車が純正のままだったのでプラグキャップと同時に交換。あきらかに始動性とアイドリングの安定性が良くなった。4気筒分使って30cm程残り、長さも十分。
2025-02-06
- 用途:
- バイクのプラグコード
4気筒には1mでは足りないので2mはありがたい。柔らかくて取り回しやすい。
2023-02-18
- 用途:
- ZRX400のメンテ
- 対象商品:
- 04002005
プラグキャップとの接続部分がユルユルになっていたので交換してみた。
純正のプラグコード長より1cm長めにカットして組み付けました。
2メートルのプラグコードを注文し、残ったプラグコード長は73cmでした。
2人が参考にしています
旭高珠算塾 様2022-08-03
- 用途:
- ロートルバイクのリフレッシュ用に
- 対象商品:
- 04001996
20年前に交換したシリコンコードが剥離して、えらいことに…と、いうことでコスパのよい此方の製品を選びました 問題なしです。
2022-02-11
- 用途:
- JADEの1気筒が爆ぜていないようなので、4本共交換しました。
- 対象商品:
- 04001996
問題なくつかえますが、250cc4気筒には1mではギリギリの長さだと思います。
1.5mで買えると助かります。
1人が参考にしています
2022-01-23
- 用途:
- オートバイメンテ
- 対象商品:
- 04001996
数年経ったら新品に交換安価でおすすめ。外国製樹脂品によくあるゴム臭は有ります。柔くもカチカチでもなく適度な硬さの外皮です。
1人が参考にしています
2022-03-03
- 用途:
- 純正と置き換え
- 対象商品:
- 04002005
20年超で、度重なるプラグ脱着で導通が怪しい感じなので交換しました。やはり純正ケーブルは点火が悪かったようです。改善されました。なんも性能に関係ない黄色や赤でなく、そっけない黒ってのがよい。
2020-05-27
- 用途:
- アクロス250に
- 対象商品:
- 04002005
交換して約2年普通に使えてます、時々調子が悪くなったときは
プラグキャップとのつなぎ目のところのコードを少し切って
つなぎ直すとまた復活しました。
他の安い商品より大体半値レベルの安さと思いますが
普通に使えてます。
2人が参考にしています