バスタ液剤のレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バスタ液剤 バイエルクロップサイエンス
バイエルクロップサイエンス
   
速い効果の発現があります。散布後2~5日で効果が発現するので、効果の確認が早くできます。 長い抑草効果があります。多年生雑草の地上部を確実に枯殺し、その再生を長期間抑制します。 広い殺草スペクトラムを有しています。イネ科・広葉をとわず、一年生雑草はもちろん多年生雑草にも優れた除草効果を発揮します。とくにスギナに対しては、通常濃度(100~150倍)で高い効果を示します。 適用範囲が広い薬剤です。果樹園、野菜畑、水田畦畔、茶園、桑園、花木など広範囲に適用があります。 作物、人畜、環境にやさしい薬剤です。グルホシネートは土壌に落下すると、土壌に吸着され、微生物により分解、速やかに消失します。この事から散布後、効果の発現を確認したら、すぐに後作物のは種、定植ができます。 地面に落下したグルホシネートは、最終的には「炭酸ガス」「リン酸塩」「水」になり、土壌中に残留・蓄積する心配はありません。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-02
用途:
畑周辺の除草時
対象商品:
04723075

農耕地使用可能なのと効き目が良いので重宝しています

2020-05-24
用途:
庭の雑草退治

小さいボトルでも撒布器を使えば未舗装の庭付き一軒家くらいはまかなえるくらいの力はあり、横着して一回きりでも一週間ほどたつと葉っぱが黄色くなって枯れ始め、このときにまだ青い所を徹底的に撒けば庭の90%は枯らせます。
撒く範囲が狭いならじょうろで薄めてドバドバとかけると早めに効果が出てくれます。撒布器ではうっすらとしかかからないので効果が出にくいのかもしれません。多少地面や雑草が湿ってるくらいの時にみっちり撒けば良いです。

2019-08-20
用途:
雑草の枯らし

色々各社使用しましたがバスタが思い通りに枯れてくれます。薬をかけていないものが生えてくるので全部枯らすのは何度か散布しないといけません。
枯れた雑草は絶対最後まで枯れてくれます。
希釈濃度で枯れる速度も調節出来ると私は思います。
絶対おススメです。

バスメンテナンスの吉田 様2019-03-06
用途:
雑草除去
対象商品:
04723075

除草効果はあるけれどコケが出てくるので回数に気を使います。

1人が参考にしています
有限会社 伸和精工 様2018-10-09
用途:
工場脇花壇付近全体に散布
対象商品:
04723084

いままで何種類もの除草剤を使用してまいりましたがバスタが
一番の効果があります。その理由ですがまず枯れる日数が早く
すぐ雑草が茶色になる、それと地下茎みたいな雑草も依然は枯れなかった
がバスタはこれにも効果発揮された。

2人が参考にしています
2017-08-09
用途:
駐車場の除草
対象商品:
04723075

散布する駐車場の隣がよその畑になっていますが問題なく使っています。
効果も早く満足してます。

2017-07-12
用途:
水田畦畔、墓地の除草
対象商品:
04723075

大変効き目が良かった。今までの除草剤では、スギナが枯れなかった。今回はスギナも枯れてよかった。

株式会社菱化デンタル 様2016-05-05
用途:
家庭菜園で使いました。沢山の種類の野菜があります。
対象商品:
04723075

沢山の除草剤が市販されていますが、安心・安全の観点から メーカー品を選択しました。特に 嫌な臭いもなく 散布には まったく問題がなかったです。

2017-05-13
用途:
さといも畝間の除草
対象商品:
04723075

放棄農地を開墾しマルチの畝間の除草に使用したがまだ効果出てません。
葉が広い草には効果ありますが細い葉の草にはまだ効かないです。