スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプのレビュー
- 用途:
- リビルトエンジンの積換え時
- 対象商品:
- 04891556
リビルトエンジンの積換え時に使用しました。リビルトエンジンにはスタッドボルト類が一切付いていないので、元のエンジンから外して取付したのですが。トーチで炙ってダブルナットでは1本も外れなかったものが、この商品を使えばトーチで炙らず軽々外れて驚きました。スタッドボルトの締め付けもできるので、かなり便利です。
- 用途:
- 折れたボルトを外すのに
- 対象商品:
- 04891556
スロットルの折れたスタットボルトを外すのに専用工具あると作業も早く終わります
なかなか使う事がないけどあると便利です
- 用途:
- バイクのスタッドボルトを交換時
- 対象商品:
- 04891556
はじめてスタッドボルトを交換することになり購入。6ミリのを使うのだが最初はスリップして
何度も同じ所で回してたらボルト本体が0.1㎜細くなった。
不良品?と思ったが、場所を変えてやってみると、やっと噛みこんだ。
ということは、新品の状態では噛み込み場所の部品がまだツルツルなので滑るのかもしれない。そこの部品の表面が荒れることによって初めて噛みこむようになると言う事だろう。
勉強になった。
- 用途:
- バイクのマフラースタッドボルト外し
- 対象商品:
- 04891556
スタッドボルトに浸透スプレーを吹きかけて放置し、このリムーバーを使いました。結果、きちんと外せました。バーナーで炙るのは避けたかったため、外れて良かったです。4気筒エンジンのマフラー、一番左外側スタッドボルトに使用しましたが、リムーバーの背が高く、フレームと干渉してしまい、結局エンジンをフレームからズラす作業が必要でした。もう少し背の低いリムーバーがあると助かります。ボルトへの食いつきは問題なく、外し、締め込みとも可能です。価格も安く、おすすめです。
- 用途:
- ハンガーボルトの抜き取り
- 対象商品:
- 04891556
木材へのハンガーボルトの抜き差しに使用。ほんの少し傷は入りますが、使用可能な状態で抜き取り、再利用が可能で良い。ダブルナットより手間が掛からず良い。M5無いのがちょっと残念。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 04891556
自動車関連のみでは無く,スタッドボルトが使われている機器はたくさんあり,このような工具が安価で入手できるので助かります.すべてのサイズを使用たわけではありませんが,備えておく価値はあると思います.
- 用途:
- セロー250のリアホイールスタッドボルト交換に使用
- 対象商品:
- 04891556
M8しか使っていませんが、問題無く交換作業が簡単にできました。
安くて4種セットなので買いです。
- 用途:
- 自動車DIYメンテなど
- 対象商品:
- 04891556
手始めに市販のキャットタワーの柱を連結してるM8スタッドの脱着に使用
ほとんどトルクが掛かってないので問題なく作業完了
この手の工具も安くなってありがたい限りです
- 用途:
- ホンダ 原付き横型エンジン スタットボルト取り外しに使用。
- 対象商品:
- 04891556
長期放置車両のエンジンスタットボルトの取り外しに使用したが、流石に固着したボルトは外せなかったが、それ以外はスムーズに外せた。
- 用途:
- 自動車DIYメンテ
- 対象商品:
- 04891556
エンジンヘッド、デフケースのスタッド抜きに使用
なんの問題もなく使えてます
某自動車整備用品チェーン店のものよりずいぶん安くてお得です!
- 用途:
- ネジ山が潰れる
- 対象商品:
- 04891556
中にねじ山が切ってあるわけではないので固着具合によっては掛ける力でボルトの山が潰れてしまう。
万が一抜けなかった場合溶接するしかなくなるので使う場面は慎重に選ぶ必要があると感じた。
- 用途:
- エキマニのスタッドボルト外しで購入しました。
- 対象商品:
- 04891556
この商品を購入して良かったです。
この価格でこのクオリティは大したものです。
- 用途:
- オートバイのホイールのスタッドボルトを外すため
- 対象商品:
- 04891556
10ミリは上手く使えました。
なお、8ミリはつかめる、スペースが確保出来ずはずせませんでした。
小スペースでも使える製品の開発もしてもらえるといいかもしれません