DCモーターのレビュー
手元にあったモーターでは能力不足、2ラック上の物を探していました。
ネットで御社のカタログの中から選びましたが求めていたものにぴったりでした。
ビッグローダー積み下ろしセットの台車の修理(モーター不良)に使用した。
ぴったりでした。
ラジコン戦車プラモデルの動力用に購入しました。問題なく使えています。
マブチのFA130型モータはまさにデファクトスタンダードのため同一形状の安価なDCモータは五万とありますが マブチモーターに変えてれば性能差は歴然です、音も静かになります。
灯油ポンプの修理用に280型の同等品を数種類比較していました。本品は280型の基本となるもので、問題ありませんでした。
長年使用していた、充電式の髭剃りが動きが悪くなり、調べてみたらモーター不良(寿命?)で調べたらこのモーターだったので、購入して交換したら動くようになりました。
軸のガタとブラシの接触不良が思ったより早くあらわれた。
しかし、価格的に見ると妥当なレベルと思われるた。
交換前のモーターは12V用でしたが、サイズ的にピッタリでしたので購入し、破損していた既存のモーターと取り替えました。9.6V用ですので耐久性は不明ですが、お蔭様で順調に作動しています。このサイズで12V用があれば情報提供をお願いします。
自作ラジコンの動力源です
特に可もなく不可もなく、ごくごく普通のモーターです
マブチ製というのが信頼感があります
3V の乾電池につなぐと よく回った。
プーリーで 模型用の 発電機につなぎ ミニ 電球の 明かりを確認した。
自作の冷燻器の送風用として電池ボックスとターボファンを組み合わせて使用していますが近所のホームセンターや模型屋さんでも入手できなかったのがモノタロウさんで直ぐに見つかり注文したら直ぐに配送していただいたので早速使用しています。
商品も丈夫で長持ちで高性能で大変満足しています。
小学校の理科の授業で使うために購入しました。木の台座に押しピンで固定できるのでとても便利です。安く購入できて満足しています。
目的に合いました。今後も購入予定です。価格が3年前と比較して、高額になっています点が難しいです。
髭剃りのモーターが動作しなくなり、分解したところ、模型に使うモーターを使っていることがわかりましたので、交換しましたところ、新品のころのように動いてくれました。修理依頼を購入店にしたところ、3500円と送料がかかるといわれましたが、断ってよかったです。