1灯LEDウェッジ球(T10)レンズタイプのレビュー

平均満足度 4.06 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
1灯LEDウェッジ球(T10)レンズタイプ Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)
   
高輝度LEDを使用しています。 LEDだから長寿命。光が色褪せることなく、いつまでも鮮やかです。 ※使用状況により異なります。 バッテリーにもやさしい省電力タイプです。 逆起電圧防止回路を搭載しています。 レンズタイプです。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
TADオオイシ 様2018-05-31
用途:
営業車、自家用車のポジション
対象商品:
05333326

低価格で被視認性UP(少々)見た目のスッキリ感UP(微小)

2018-03-07
用途:
クルマのナンバー照明灯
対象商品:
05333326

思ったより明るくありません。
私のクルマは、ナンバー上部2個所にランプハウスがあるのですが、全体を均一に照らすというより、「2か所の点光源が下向きに光を放っている」感があります。

2017-12-22
用途:
車のスモールランプ
対象商品:
05333326

正直もう少し明るければ良かったかな、とは思いますが満足しています。
これで、長くもってくれれば十分です。

オートランド作手 アルト 様2017-07-15
用途:
HONDAビート(PP1)のポジション灯に使用。
対象商品:
05333326

色目にやや『青み』が強く、今時の車両(の燈火類)には、マッチすると思いますが、通常のハロゲン球を使用した燈火の場合は、考慮すべきだと思います。

私感では有りますが、6500K(7000K)位の色目の主燈火との使用が望ましいと思います。

ビート(PP1)はポジション灯の交換がやや面倒ですので、暫くはLED球の恩恵に与かろうと思います。

2017-09-16
用途:
車輌のスモール球として。
対象商品:
05333326

明るさ抜群!!
車輌すべてに取り付けたいと思います。

2016-12-02
用途:
自動車ポジションランプ
対象商品:
05333326

LED化したく、KOITO 12V5Wから本品に交換。従来品が黄色っぽかったのに対して、ほんのりと青っぽい白色。明るくイメージ通りだったので満足です。

2016-11-03
用途:
運転中
対象商品:
05333326

とにかく安く手に入り良かったです。また購入します。

2015-10-26
用途:
自家用車のスモールが切れたので交換用に。
対象商品:
05333326

簡単に取り付けられ、非常に満足している。

2015-10-23
用途:
車幅灯に使用
対象商品:
05333326

ホワイトとなってますが、若干?青いです・・・ヘッドライトに合わせて
白い光が良かったので星ひとつ削りました。

ライフページさいとう 様2016-12-19
用途:
子供の車
対象商品:
05333326

価格どおりの明るさでしたが、何の問題もありません。

2016-11-08
用途:
ポジションランプ
対象商品:
05333326

5Wのポジションランプの代用で購入
先端のレンズ効果で上方向の照射は5Wより明るく感じますが、
側面を照らす効果は少ないように思えます
色は青白く綺麗です
ライフが心配ですか、長く使えることを期待します

2016-02-17
用途:
スクーターのポジションライト交換に
対象商品:
05333326

色温度が9000Kとやや紫がかった色で、明るさが今一歩。色温度が高いからといって見かけが良いわけもなく、6000Kくらいの方が明るく目立って良い。

2017-01-07
用途:
アクアのポジションランプに使用

形状も色も気に入ってました、3ヵ月位で片方が不灯となり、又、同じ物を購入しましたが、やはり4カ月位で片方不灯に、価格相応でしょうか。

2015-05-30
用途:
スモールバルブに使用
対象商品:
05333326

最近のヘッドランプは、中のスモールバルブが、丸見えで、いかにもって感じがいやで、
パッと見、普通のバルブ風なところがとても気に入ってます。

1人が参考にしています
2015-07-01
用途:
フロント車幅等に
対象商品:
05333326

点灯していない時の黄色の映りこみが無いと
もっと良いですが値段的には満俗です。

2015-05-19
用途:
室内灯
対象商品:
05333326

思っていたより暗い。