ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付のレビュー

平均満足度 4.05 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付 モノタロウ
調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。 【用途】ピストンリングを取外しや取付けに
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-27
用途:
バイクマフラー脱着
対象商品:
05366278

エキマニからのマフラー脱着の依頼があったが、最近の輸入バイクのインジェクションだと、マフラーにO2センサーなるものがあったりして、痛めたり壊したりするのが嫌だったため、断ったのですが、手元に残ったのは、このプライヤーだけでした。これから使う予定があるのか、無いのか、、、。

2022-11-02
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
05366278

2ストバイクのピストンリング外しに利用。2ストバイクのエンジン整備時にはピストンリングを外す機会が多いのですが、専用工具を利用すると簡単に壊すことなく外せますので、頻度が多い方には必需品だと思います。壊して買い替えることを考えると、お買い得です。

2人が参考にしています
2023-08-14
用途:
エンジン ピストン抜き
対象商品:
05366278

もう少し 弱いのかと思ったが大丈夫で使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
2022-07-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05366278

安価で機能的に設計され非常に使いやすくあとは耐久性です。

1人が参考にしています
2021-11-18
用途:
360ccエンジンのピストンリング装着

見た目以上に使いやすく、コスパの良い工具です。
コレはオススメですよ!

1人が参考にしています
2020-09-26
用途:
エンジンオーバーホール
対象商品:
05366278

簡単なつくりの工具ですが効果は絶大でした。安いので迷わず買った方がいいです。

2020-09-09
用途:
刈払機のメンテナンスです。
対象商品:
05366278

注文に対しての対応が、早く間もなく商品が到着して待たずに修理が出来ました!初めて使用しましたが使い勝手がよくて助かりました。

2人が参考にしています
2020-01-26
用途:
ピストンリングの交換
対象商品:
05366278

ピストン径φ80からリングを外す際、リングのホールドが難しかった。
トップ&セカンドの圧縮リングともに2㎜厚、オイルリング4㎜厚でしたが、開口部を何かで広げてやらないと滑ってしっかり掴めない。また、オイルリングの場合には、開口部をかなり広げないとホールドする事も出来なかった。
プライヤー先端が、リングを掴んで広げると、リングの反発で滑り易く、先端部の構造を変更、改善して貰えるとかなり良い製品になると思われた。
私の場合、プライヤー先端の突合せ個所をグラインダーで削って、リング開口が狭い場合でも確実にホールド出来るようにしたが、それでもリングが滑って外れる場合が有った。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2023-01-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05366278

あれば便利で普通に使えるけど、もう少し小ぶりにしてもよかったのでは…

1人が参考にしています
2019-12-11
用途:
バイクのインテイクマニホールドの穴を塞ぐために使用しました
対象商品:
05366278

バイクのピストンリングをピストンへの組み付けに使用する

2019-11-22
用途:
原チャリのメンテナンス
対象商品:
05366278

初めて使いました。とても便利です。もっと早くに購入すれば良かったです。

1人が参考にしています
2019-03-31
用途:
カブメンテ
対象商品:
05366278

エンジン分解作業で使ってます。普通のラジオペンチでは掴みづらいですがこれだと一旦つかめばなかなか外れません。

2018-08-18
用途:
ピストンへのはめ込み
対象商品:
05366278

リングが簡単に開いてしまい、力加減が難しい…リング1個すぐにダメにしちゃいました…でもはめる作業だけならすごくラクでした!

1人が参考にしています
2018-07-29
用途:
エンジンの組み立てなど
対象商品:
05366278

先端の引っかかり部分がピストンサイズによっては合わないので、やすりで加工して使っています。安価なので2本購入してサイズを2種類用意しました。素人には十分です。

2019-05-19
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
05366278

プライヤーの片側の先が少し開き気味で、ピストンリングが外れてしまうときがあり使い物になりませんでした。残念です。

本田4輪開発センター 様2018-12-14
用途:
エンジン組立
対象商品:
05366278

安いので使ってみようと思います あまり頻度がないので

2018-08-23
用途:
バイクのピストンリング交換に使用
対象商品:
05366278

装着は楽にできるが取り外すのは無理。
先端部に1mm程度の隙間があるので、それより太いピストンリングは
拡げられるが、それより薄いオイルリングのレールは抜け落ちる。
先端部は変に頑丈なので、ハンマーで叩こうとしても変に変形するし
万力やプライヤーで潰そうとしてもそのままの形を保つ。加工不可。
諦めてピストンリングだけ入れる工具として使用している。

1人が参考にしています
2015-06-05
用途:
ピストンピンの取り外し
対象商品:
05366278

ストッパーがあるので安心して握りこめました。

1人が参考にしています
2015-03-09
用途:
ピストンリングの取り付け
対象商品:
05366278

とても使いやすい商品です。

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
原付バイクのリング交換

手でやってましたが、下側のリングが付けにくい。これなら広げすぎてリングを折ることもなく、作業が早いです。