水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオのレビュー

平均満足度 4.67 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント
アトムハウスペイント
699 / 税込 769
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。 【用途】鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-22
用途:
鉄部への塗装
対象商品:
06131107

制御盤への筆塗塗装用途で購入。特に問題無く使用しました。

葛籠屋工房 様2022-08-20
用途:
ガラスアクリル画の修復に
対象商品:
06129725

教会の古いアクリル画は経年劣化により剥離していたので、その修理に使いましたが、ほぼアクリルペイントと大差なく補修出来ました。

有限会社ミトモ商亊 様2022-11-14
用途:
家の基礎のコンクリート部分の塗装
対象商品:
06129856

きれいに塗れました。筆が水で洗えるので費用が掛かりません。

石垣機械彫刻所 様2021-12-05
用途:
ABS材料への色付け
対象商品:
06129752

色合い、値段、使い勝手共に、他になく満足しています。

酒井工房 様2021-11-30
用途:
テラスの床
対象商品:
06130924

テラスを作業場として使っており、今まで色々な塗料を塗り重ねてきたが、この塗料は色も鮮やかで艶も良く塗りやすくとても気に入った。刷毛で広い面を塗ったため、ムラになったが、ローラーを使うともっときれいになると思う。乾燥も早く、塗り重ねに待ち時間がかからず作業効率も良い。これで、耐候性があれば最高だと期待している。

2020-03-08
用途:
机の天板の塗装に使いました
対象商品:
06130617

エメラルドの色が鮮やかで、艶もあり、垂れにくく塗りやすかったです。
乾くのも速かったです。
塗装するときにはこのシリーズの物を購入しようと思います。

2020-08-12
用途:
戸外の物置の再塗装に
対象商品:
06130452

色々な水性塗料を使ったが、これまでの経験で、使い易さから本品を選ぶ様になった。何より本缶蓋が丈夫で、何回でも開け閉め出来るのが気に入っている。戸外で紫外線に晒されていると、場所にもよるが、塗膜は5年くらいで、触ると白粉が指に付く、所謂「こな吹き」を起し限界状態になる。こうなると錆びるのも時間の問題で、再塗装がどうしても必要になる。本塗料の場合、5年程度以上は大丈夫の様だが、流石に10年は持たない。再塗装する場合、①金属ブラシ(電動工具がラク)等による旧塗装の簡易けれん(全部取る必要は無し)、②下塗に錆止め専用塗料2回塗り、③本塗料2回塗り…をしているが、最初に面倒でも簡単な下地けれんすると、食い付きも良く塗膜が長持ちする。更に、塗料寿命は塗膜の厚みに比例するとネット記載もあることから、塗料量と時間に余裕があれば、③を更に繰り返し、3回塗りするのも悪くはないように思う。

2019-05-05
用途:
塗装
対象商品:
06129655

檻の塗装に溶媒臭もなく、乾燥後の光沢感が好きで愛用しています。

2019-04-09
用途:
天井の塗装作業につかった。
対象商品:
06130382

いつも安定して使いやすくミスがなくいつも安心して使ってます。

2023-03-13
用途:
塀のペイント
対象商品:
06131414

塗りやすくて大変良かったですが、もう少しさらさらした方がもっと塗りやすいと思います。

2018-11-21
用途:
モルタル塗り、ブロック塀、コンクリート壁など
対象商品:
06130407

Neoの水性塗料は非常に優れていてのびも良く多社商品に比べ同量でも10%から20%程度の経済特性を持つと思います!

2018-09-24
用途:
屋内外の木部塗装
対象商品:
06129235

水性なので臭いが薄く刷毛も水洗いできるので便利です。二度塗りするとピカピカに美しい仕上がりになります。

2018-03-15
用途:
パールホワイト車の目立たない所の傷補修に使います。
対象商品:
06129244

タッチペンは油性系なので、しばらく使わないと塗料が固形化してきて使い辛いので水性にしてみました。今年の豪雪で下回りが結構痛んだので使用しました。刷毛塗りにしてもエアブラシにしても道具の洗浄が楽なので助かります。あと水性のクリアがあるといいんですが・・あれば教えてください。沢山の塗料はいらないので、このくらいの容量で十分です。

2017-05-11
用途:
物置の塗装
対象商品:
06130434

ベランダのスチール製物置の錆が目立ってきたので再塗装に使用。色は白のクールエアーを選びました。
この商品は白でもいろんな色合いの種類があるので用途に応じて最適の色を選ぶことが出来ます。ローラー刷毛で塗ると塗りむらも無く綺麗に仕上がります。塗料はやや濃いめなのでほんの少々水で薄めて使用しています。但し薄め過ぎると塗装面に泡が出ますので、試し塗りをお忘れなく。

2016-12-23
用途:
工場の床面塗装。
対象商品:
06132105

発色が良く、耐性にも優れ選んで正解。価格も店頭販売よりかなりお買い得。

株式会社ワンアンドオール 様2018-02-05
用途:
木材塗装
対象商品:
06131572

色が良いので以前から使っているのでリピートしました。

2015-10-25
用途:
防水加工
対象商品:
06129208

3~4畳濡れる量のお徳用中間サイズがあればよい

世田谷ベンリヤーズ 様2014-11-21
用途:
雨戸の塗装
対象商品:
06131737

便利屋をやっております。今回、お客様のご指定で同商品を購入しました。古い木造の平屋の重厚な木製雨戸の塗装がハゲて来ており、その塗り直しに使用しました。とても塗りやすく、ムラもなく、後は塗膜の強さだけですがこれは時間が経たないと判断できません。