ラインホースクランプ セット ストレートタイプのレビュー

平均満足度 4.39 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。 【用途】大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
スーパーヘアー 切りっT 様2024-11-24
用途:
ホースの流動止め

簡易的に止めるのに便利です。
セットでなく同じ大きさでの個数で買えるようになると購買的には便利かな。

2024-07-12
用途:
バイクの燃料ホースクランプとして
対象商品:
05588065

キャブOHのときに燃料ホースのクランプとして使用しました。漏れもなく作業できて助かります。

2人が参考にしています
2023-07-19
用途:
エンジンの整備作業
対象商品:
05588065

エンジンの整備作業時に使用しています。
初めて購入しましたが、使い易いです。
値段も安価なのに物も良いと思います。

2022-12-22
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
05588065

頻繁に使う物ではないですが、オイル、水系の
ホース交換時に重宝します

2022-06-27
用途:
メンテナンス時
対象商品:
05588065

安価で使い心地は良いです。
2セット購入しておくと安心感が強いです。

1人が参考にしています
株式会社武蔵工業 様2022-09-19
用途:
サーモスタッド交換時
対象商品:
05588065

これ良いですね。実用性有ります。後は耐久性がどう?

電気・設備設計 Nakamura 様2021-06-09
用途:
ブレーキホース用として使用
対象商品:
05588065

ブレーキホースでブレーキフルードを途中で止めるために使用しています。
一番大きいサイズはあまり使い道はありませんが、中、小のサイズは使い道が良いです。

3人が参考にしています
2021-09-07
用途:
サーモスタット交換
対象商品:
05588065

サーモスタット交換時に、配管ラインのLLCを止めるために使用したが、しっかりと液体を止めることができた。

2020-12-10
用途:
メンテナンス
対象商品:
05588065

早々に発送いただき商品を受け取りました、コスパてきにも満足していますありがとうございました。

2020-12-05
用途:
燃料ホースのクランプのため

燃料ホースを抜く作業時に燃料漏れ防止のため購入しました全体がプラスチック製ですが十分な硬さがあり、軽く、挟み部も面取りされてバリなどもないので良いものだと思います

2020-10-27
用途:
コペンのFキャリパーゴムシール交換
対象商品:
05588065

ブレーキフルードの流れ止めに中間のサイズを使用。リザーバータンクにラップでもほとんど漏れないが、長時間外して作業する場合に確実に漏れず手軽で良かった。安くて良いが、バラ売りだとなお助かる。

2020-07-12
用途:
クーラント交換時に使用
対象商品:
05588065

樹脂製なのでホースを痛めることもなく、ロックもできシンプルな構造なので長く使えそうです。サイズ違いで3つ入っているのも助かります。

2020-05-25
用途:
オイルライの交換作業
対象商品:
05588065

車のブレーキキャリパーのオーバーホールの際に、オイルラインのホースを痛めることなく止めることができるのとても重宝している。

2020-07-13
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
05588065

ブレーキホースのオイルを止めることができました。便利です。

2020-07-02
用途:
ブレーキホースのクランプ
対象商品:
05588065

簡単にクランプできてホースも傷めず使いやすかったよ。

2020-05-15
用途:
燃料系の修理
対象商品:
05588065

プラスチックで軽い。サイズもいろいろでたいがい使えます。

2020-05-23
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
05588065

冷却水のリザーバータンクホースの交換で使用しました。小さいサイズは狭いところで大いに活躍しました。

2019-12-17
用途:
ブレーキキャリパーのOH
対象商品:
05588065

古いブレーキホースでしたがプラスチックでできていたので安心して使えました、しっかりフルードも止まり補充もせずエア抜きもできました、3種類あるので丁度良い物が使えます、コスパ最高!

2019-09-18
用途:
オートバイメンテナンスなど
対象商品:
05588065

特に問題ないと思います 大きさが3パターンありバイクメンテでは小さい方とまん中が使いよい。

2020-05-30
用途:
キャリパーオーバーホール時
対象商品:
05588065

まだ使用していませんが、期待しています。
迅速な対応ありがとうございます。