ヒューズブレーカー ミニ平型のレビュー

平均満足度 3.33 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヒューズブレーカー ミニ平型 KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
599 / 税込 659
新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
D・GROOVE 様2021-10-11
用途:
メンテナンス
対象商品:
05692672

謎のヒューズ切れに困っていました。友人よりヒューズブレーカーの事を聞いて、藁にもすがる思いで購入。お陰で原因を特定出来ました!画期的なパーツです!

2017-09-25
用途:
修理&メンテナンス
対象商品:
05692672

このタイプの工具は選ぶ程種類もなく高額の為、この商品は金額&機能も充分満足出来ます。

1人が参考にしています
2016-03-17
用途:
トラブルシューティング
対象商品:
05692697

以前からwebで探していましたが、商品と送料の問題もあり購入に至りませんでした。
古い車が増えてきましたので、接触不良などの故障に役立ちます。

1人が参考にしています
2016-05-26
用途:
自動車整備
対象商品:
05692688

無駄にヒューズを使用せずに済み助かってます

1人が参考にしています
2015-11-04
用途:
牽引車
対象商品:
05692688

被牽引車の電装は問題が多いので、本製品は重宝する

1人が参考にしています
2019-11-23
用途:
バイクの不具合箇所の特定するため
対象商品:
05692688

他の人のコメントにもありましたが 規格に合っているのは脚の金属部分のみ、本体サイズが大きくてヒューズケースに干渉して差し込めません。評価をよく見ればよかったと反省してます。

2019-03-10
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
05692672

最近のバイクのミニヒューズのBox自体がギリギリの大きさでこのブレーカーが入りません。
端子を長くするか端子すぐの部分をミニヒューズと同じサイズにして欲しかったです。

1人が参考にしています
2017-11-27
用途:
自動車のメンテナンス

ミニ平型規格のヒューズに使用可能とのことで5Aを購入しましたが、取り付きませんでした。
16年8月のレビューでも書かれているとおり、口金部は良いのですが、本体が幅、長さともに大きく、ヒューズボックスの枠に干渉します。
自車だけの問題ではない様に思われます。
他の方はどう対応されているのかお聞かせ願えませんか?

3人が参考にしています
有限会社東讃電装 様2017-06-08
用途:
車両のショート点検
対象商品:
05692672

ブレーカー落ちるの遅すぎ。規格通りなのでしょうが、10Aのブレーカーで18Aぐらい電流が3秒ぐらい流れないと切れない。おかげで車両のアンプが完全焼損。ヒューズのアンペア数の電流が2秒ぐらいで切れてくれると完全に壊れる前に修理可能な場合が多いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2017-06-03
用途:
トラックの電源フューズショート点検作業
対象商品:
05692688

今まではショート箇所発見まで幾つものフューズを使っていたが、ブレーカーフューズを使ってからは、フューズを無駄にする事無く作業ができるようになった。

1人が参考にしています
2016-12-08
用途:
バイクのガラス管ヒューズの代替品として。
対象商品:
05692688

ツーリング出先でトラブルになり、予備のヒューズも無くなった時を想定して買いましたが、同封されていた取扱説明書には、あくまでも応急での使用を想定して製造しており、通常での連続使用は熱を持つのでお控えくださいとの事。それならそれで注意の所に、最初から記載しておいて下さい。修理の時にはヒューズを何回も飛ばさないで済みますがね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、担当部署に申し伝え商品情報に記載させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

2016-08-26
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
05692688

ミニ平型の規格より随分太く出来ている為
自動車用には不向きな使用です本製品だけでは使用出来ない事例が多いです

1人が参考にしています