スーパーJ(ジェット)ノズルのレビュー
- 用途:
- 鉄工、機械メンテナンス
- 対象商品:
- 05870287
農業用 トラックのエアーダスターに改造して使っている
使用感は良好で 在庫のみの製造中止が惜しまれる。
買いだめ必至。
- 用途:
- バイクの洗車
- 対象商品:
- 05870287
水道の圧力に依存するノズルですが、使いやすく便利な商品です。
水道をMaxにすると塗装は傷めず泥汚れはしっかり落としてくれるのでバイクなどの洗車にはもってこいです。(当方の水道は水流が強めです)
ただノズルとホースのジョイントが水漏れするのがちょっと残念。
先端ノズルを変えることで直と拡散に変える事が出来るのはありがたいです。
- 用途:
- トラクターの洗浄
- 対象商品:
- 05870287
ケルヒャーの動力洗浄機を使ったが思ったほど水圧が強くなく
この商品を購入して作業をしたところ前の機械より水圧が強く感じました
汚れもどんどん落ちさぎょうもしやすく何より値段が安い
気に入りました
- 用途:
- 機械の清掃
- 対象商品:
- 05870287
思った以上に水圧があり、泥汚れがスムーズに落ちて助かっている。
ホースの継手のところから、少し水が漏れてくるので改善してほしい。
- 用途:
- 一般的な水洗い作業時に使用
- 対象商品:
- 05870287
届いて製品を組み立ててみましたが、本体とホース接続部分で水漏れが出ると確信し自作で対応しました。
今では水漏れはありません。
商品としては、欠陥品に近いかと思われます。
コネクタ不良と思われます。
宜しければ弊社問合せ窓口まで詳細をお知らせください。
よろしくお願い致します。
- 用途:
- 車の洗車
- 対象商品:
- 05870287
全く圧力がなく水道の蛇口と変わりません、必要なしです。
ご不便をお掛けし、誠に申し訳ございません。
不都合品でしたらお取替えさせて頂きますので、
交換等ご希望でしたら弊社問合せ窓口までご一報頂きますよう
よろしくお願い致します。
- 用途:
- 農機の洗浄
- 対象商品:
- 05870287
類似商品のグリーンライフ、スーパージェット、ロングノズル
に比べて、明らかに1つ1つの部品が頑丈、
ノズルが抜ける様な事も無いと思います。
値段も安い。
ただ、欠点があります。
先端の、コネクターの開口度が大きい為、
水の勢いが弱い、特に横拡散のものは。
もっと狭い、小さな開口度のコネクターを開発して、
売って欲しいです。
でないと、あまり使える商品ではありません、
本当にもったいないです。
- 用途:
- 製造ラインの清掃
- 対象商品:
- 05870287
想定していた以上に水の勢いがよくなりラインの清掃がやりやすくなった。
ノズルが2種類付属しているので、水圧が必要な時は1点集中タイプのノズルを使用して、広範囲に水を流したい時は拡散ノズルを使用することで各種対応が出来ます。
ノズルは手元のグリップのエンド部分に固定することが出来る様になっているのでノズルを無くす心配がないのもよい。
水の勢いが強すぎる時はバルブもついているので調整することが出来るのも便利だと思います。
ただノズルの全長が76cmあるので狭い場所での使用には注意が必要です。
- 用途:
- 農機具の洗浄
- 対象商品:
- 05870287
農業機械(耕耘機・トラクター・コンバインなど)の泥落とし洗浄にエンジン式の高圧洗浄機を使っていますが、使用前にこのノズルで大まかな泥を落としておくと泥の飛び散りも少なく時間の短縮になりました。ただ予想はしていましたが、ノズルだけではやはり十分な清掃は出来ませんでした。でもノズルが長いので細かなところも洗い落とせました。いい品だと思います。
- 用途:
- 清掃
- 対象商品:
- 05870287
高圧洗浄機では無いので、水道水圧以上の事は出来ないのは当然。当社は水道水圧が0.42Mpa有るので高圧洗浄機も有りますが置き場の清掃、少しの土砂程度は道路でもこれで十分でした。使い方等、用途条件が合致すれば良い物だと思います。現場での道路清掃でも水圧の高い地域はこれで流しますが、こびりついた土は取れません。そのような場合は高圧洗浄機を使いましょう。