シールプーラーセットのレビュー
- 用途:
- 二輪車のエンジン整備に使用
- 対象商品:
- 06525627
ピックサイズは、大は、8mm.小さいサイズの物は6mmで手頃サイズ、細は、3.5mmでした。先端は、鋭く無くシールに刺さり難く予め下穴を開けてから使用する感じ。ある意味でケースに傷をつけ難くシールが裂け難い感じ。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 自動車整備
比較的狭い場所でも作業しやすかったです。もう少し先端が鋭利であればと思いますが、破損の可能性も有ると思うので妥協点かな。プロではないので、値段からすれば満足できる一品です。
- 用途:
- オイルシール交換時
- 対象商品:
- 06525627
カムシールの交換に使用しました。螺旋形状になっているのでシール内側のリップ部から入れ、裏から面をテコの原理で押し出す様にすると簡単に外すことができました。カムシャフトやシール勘合部の外壁を傷付ける事もありません。(ウエスを挟むと安心です。)プーラー自体もそこそこ剛性があるので、簡単に折れることもなかったです。慣れればさらに速く交換できそうです。
- 用途:
- 船外機のオイルシール交換に使用
- 対象商品:
- 06525627
船外機のオイルシール交換に使用しました。
シャフトを抜かずにの作業でしたので、もう少し細いのが良かったです。
一番細いのは、手元の繋ぎ目で回ってしまい、使い辛らかったですが、他の2本では作業出来ました。
- 用途:
- 自動車整備時のオイルシール抜き取り時
- 対象商品:
- 06525627
ガッツリ入ってるオイルシールを抜くのには難しいかもしれません。まだ1回しか使用してませんが普通に使用できました。
あとは折れたり曲がったりしなければ文句なしです。
- 用途:
- オイルシールの交換
- 対象商品:
- 06525627
他のプーラーを使ったことがないので比べることは出来ませんが、最初は手こずりましたがコツを掴めればドライバーでやるよりは早いと思います。
まあ次使うときには確実にコツとか忘れてますが・・・
- 用途:
- オイルシールの交換
- 対象商品:
- 06525627
他のプーラーを使ったことがないので比べることは出来ませんが、最初は手こずりましたがコツを掴めればドライバーでやるよりは早いと思います。
まあ次使うときには確実にコツとか忘れてますが・・・
- 用途:
- 部品の手入れ
- 対象商品:
- 06525627
機械部品の細かいところの清掃や引き抜きに使用。オイルシールの引き抜きにはまだ使ってません。一番細いピックは使いやすく重宝してます。今までマイナスドライバーでこじっていましたが,これで楽々。
- 用途:
- NA8 クランクシャフトオイルシール交換
- 対象商品:
- 06525627
クランクシャフトのオイルシールの隙間に差し込み、ねじって外しました。
意外と簡単に外せたのでこのツールのお陰です。
- 用途:
- はめ込まれたオイルシールやオーリングの取り外し。
- 対象商品:
- 06525627
オイルシールとりわけ小さなサイズの取り外しをこれまでマイナスドライバーなどで、こぜていましたがこれでケースを傷つける事も少なくなると思います。専用のケースなどあればまとめて保管に便利になるでしょう。
- 用途:
- 汎用エンジンのオイルシール交換
- 対象商品:
- 06525627
18-25ccクラスの草刈機やチェーンソーのクランクオイルシールの交換に使用。クランクケースをばらしてクランクシャフトを抜かずに交換が可能です。
しかし、カワサキの古いTD型エンジンで用いられているNOK SB2型によく似た形状の、金属ケーシングがむき出しのタイプのオイルシールだと、現在一般的なTC型と比較して嵌め合いが非常に頑丈な為か、小プーラーの先端が少し曲がってしまいました・・・。
可能であれば、大・小をバラ売りして貰えると助かりますね。
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 06525627
オイルシールの交換用に購入しました、カムシールともシリンダーブロックに面一で打ち込まれているタイプの為、これで問題なく外せました。
- 用途:
- バイクのオイルシール抜き取りの際に使用
- 対象商品:
- 06525627
太い方の2本は思ったよりもしっかりしたいます。コルク栓を抜くようにねじ込んで使用。ドライバーや千枚通し等のようなものでこじったりするより、効率的です。
- 用途:
- ミッションとプロペラシャフトの接合部のオイルシール取り外し
- 対象商品:
- 06525627
作業にある程度スペースが必要なのと、コツが飲み込めるまで少々時間が必要です。最小限の労力で外せます。
- 用途:
- ホンダE07Zエンジンの整備
- 対象商品:
- 06525627
クランクシール、カムシールともシリンダーブロックに面一で打ち込まれているタイプの為、これで問題なく外せました。シールの円周面の幅が狭いものの場合、小でリップに抉りを入れてから、大を突っ込んで外すと作業が簡単に終わります。
一部のオートバイの2ストロークエンジンのクランクシールのように、クランクケースの穴の奥深くにシールが打ち込まれている場合、これで外すことが可能なのかどうかが未検証なのと、古いシールをある意味破壊しながら外す前提の工具になる為、部品番号が判明していないなどの理由により
シール側面のメーカー刻印を脱着後に確実に読み取る必要がある場合には不向きである事を考慮し、星4つとしました。
- 用途:
- コペンオイルシール交換
オイルシール交換の工具は、いろいろありますが、いろんな箇所に使えそうなので購入しました
今回は、ドライブシャフトのブーツ交換に合わせてミッションのシール交換に使用する予定です