つばなし固定ブッシュ並級AKタイプのレビュー
2025-06-10
- 用途:
- 車、バイクが主です
バイク 取付部材のスペーサーにしました、しっかり出来て、寸法も
文句なし、塗装して使いました。(ステンレスにすればよかったかな?)
1人が参考にしています
2024-06-02
- 用途:
- GPZ900R フロントホイールカラー
- 対象商品:
- 06601446
このサイズがなかなかなく見つけるのに時間がかかりましたが、問題なく使えています。
3人が参考にしています
B-FIELD 様2022-09-10
- 用途:
- TT2用に
- 対象商品:
- 06601708
サンバーのタイロットブーツの打ち込みに使用。
ブーツ径マイナス0.5mmのサイズをチョイスしましたが丁度いい。
1人が参考にしています
2022-03-31
- 用途:
- バイク整備
原付スクーターのクランク組み込みスペーサー
として仕様の為今回初めてこの商品を購入しました。
サイズも豊富で次回も購入しようと思います。
とても重宝する商品かと思います。
1人が参考にしています
2021-02-25
- 用途:
- 車高調のピロカラーとして
- 対象商品:
- 06601263
車高調整式サスペンションキットのピロカラーとして購入しました。精度も申し分なく純正品(クスコ製)より安く済みました。
3人が参考にしています
gymana_kudo 様2021-01-17
- 用途:
- 自動車部品修理
- 対象商品:
- 06601202
純正シートベルトに4点ベルトを追加する際、ロングアイボルトのスペーサー代用に最適なサイズで重宝しています
1人が参考にしています
工房K 様2020-06-02
- 用途:
- 玩具用穴位置の穴あけ加工
- 対象商品:
- 06600992
穴位置が材料のセンターに開いていないと組み付けが出来ないので、穴ずれていないので良好。
1人が参考にしています
2019-01-13
- 用途:
- 自家用車のサスペンション部品として
- 対象商品:
- 06601218
車高調サスペンションにピロアッパーを装着するためのカラーとして使用しています。車高調メーカー製のピロカラーは割高ですが、こちらの商品の品質は負けていません。もう少しサイズが豊富で、内径14-外径22などのサイズもあるとなお良いと思います。
2人が参考にしています
2019-03-28
- 用途:
- トラクターの鉄車輪取り付け持のスペーサー
- 対象商品:
- 06601577
トラクターのしろかき用鉄車輪取り付け時のスペーサーに使用してます。
素材が硬いので摩耗が少なく大変良いと思います。
2015-09-10
- 用途:
- 穴あけ冶具のドリルガイド
- 対象商品:
- 06600992
満足です、只サイズ的に1mm単位だけなのでコンマ代の物があると良い(5.5mm、8.5mmetc)
1人が参考にしています