インパクトドライバーのレビュー

平均満足度 4.07 (127件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インパクトドライバー モノタロウ
モノタロウ
2,798 / 税込 3,078
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能 【用途】自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
127件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
関根建機 様2020-12-09
用途:
カバーを分解する時
対象商品:
06600877

意外と重量感があり、耐久性も良さそう。角軸ドライバーでも舐めたネジが、緩んで助かりました。

2020-10-20
用途:
固着したボルトの取り外し
対象商品:
06600877

問題なく使えます。
赤のグリップ部が使用中にズレますが、ボンドで固定したところ問題ありませんでした。
ビットも各種付いていましたので満足です。

2020-10-09
用途:
愛車のメンナンス用
対象商品:
06600877

丁度良い大きさで大変使用しやすく満足しております。

2023-01-04
用途:
車とバイクのメンテナンスに使用しています
対象商品:
06600877

一応使用はできますが、赤色のグリップがずれるのがなんともいただけません。ここを改良していただければ良いと思います。少し残念な商品でした

2021-11-29
用途:
オートバイメンテ
対象商品:
06600877

使用頻度は少ない工具なのでこの価格帯で買えるのはありがたいです。
普通に使えると思います。

2020-07-18
用途:
機械のメンテナンス等

固いボルトを回して外す為に必要なので助かります。欲をいえば先端工具の種類がもう少しだけ欲しいんです。色々なボルトの頭があるので…

2020-09-05
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
06600877

思っていた以上に重量感があるので打撃時のインパクトがとても良い。

2025-07-19
用途:
車両整備
対象商品:
06600877

固く固着してしまったネジに使用しましたががっちり噛んですぐに回りましたあ

荒木 様2020-08-21
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
06600877

錆びついてネジ頭がなめそうなのをほどくときに使用、使用感が良かった

2020-08-05
用途:
ホンダのブレーキローター交換時のネジに使用
対象商品:
06600877

クレ凍結ルブとともに8個のネジ使用し問題なく取れました

2022-02-04
用途:
インパクトドライバーとして
対象商品:
06600877

みなさんレビューしていますが、赤いカバーがゆるくて、簡単にずり上がってきます。みなさんのレビューを見ていて納得しました。その後、改良などされていないようですので、所詮その程度であることを商品説明に書いておいて欲しいと思いました。ボンドでとめているみたいなレビューもありましたので、そういうこと(安かろう悪かろうという品質なので、各自で工夫して使うべし)を書いておいて欲しいということです。ちなみに、強力なトルクがかかりますので、私は普通のボンドごときでは改善できなかったです。このカバーは最初から外して使う前提なのでしょうか。

2020-04-10
用途:
食器棚扉の古びたネジ外し
対象商品:
06600877

重量感のある商品ですが、しっかりと目的にあった仕事をしてくれました。

船元輪業 様2025-06-02
用途:
旧車の修理
対象商品:
06600877

どうしても回らない、ナメたくない旧車バイクの修理に購入。 あっけなく回ってくれる、もっと早く買っておけばよかった。

2020-04-16
用途:
回されないネジ類を回すのに便利です
対象商品:
06600877

普通のドライバーで回されないネジ類を回すのに便利です。

2020-01-12
用途:
整備
対象商品:
06600877

錆びたネジを外すときに使用してます。今のところ完璧な仕事をしています。

2024-04-03
用途:
固くしまったプラスネジに・・・
対象商品:
06600877

昔はドライバーを左回しに力掛けながらハンマーでドついたけど。
正直舐めやすい・・・
インパクトドライバー使ってみたら一、二発で緩むよね・・・
凄く楽・・・
でもビットの先端形状が舐め対策なのかタイトすぎて
打撃後取りづらい印象はある・・・

1人が参考にしています
平林商店 様2024-06-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06600877

使用時にラバーグリップがドライバーからずれて(抜けて)しまう、次の作業の前にいちいちはめ戻さないといけない!

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2020-10-03
用途:
原付のジェネレーター外しに。

固い固いと聞いていたので購入しました。
2本の+皿ネジのうち1本は外せましたが、2本目でビットが折れました。
ねじ穴なめてしまったので、別途ネジ外しを購入する羽目に。

1人が参考にしています
2019-07-30
用途:
カブの遠心クラッチ取り外し、取り付け
対象商品:
06600877

赤いグリップは予想通り抜けてきて、叩いてるといつの間にか逆回転になるので、数回叩いたら床に押しつけて回転の方向を確認しながら使用
用途は問題なし

1人が参考にしています
2019-06-02
用途:
カブ クラッチ交換
対象商品:
06600877

ナメやすいことで有名なカブのクラッチアウターカバーの取り外しに使用。1ヶ所を除いて数回の打撃で緩みました。残りの箇所も数十回で緩みました。機能は十分ではないかと考えますが、グリップが打撃数回毎にズレるのが困りもの。この部分の改良が望ましいが、価格を含めて総合的に素晴らしい商品だと思います。

2人が参考にしています