ラチェットハンドル 伸縮式のレビュー

平均満足度 4.41 (279件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。 【用途】ボルト・ナットの着脱に
279件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-11
用途:
2輪、4輪の整備

9.5sqですが指定トルクが低めの本締めにも使用できます。コストパフォーマンスに大変満足です。欲を言えばギヤ数がもう少し多いとさらによいのですが、そうするとトルク性能が下がるでしょうから難しいところです。首振り機能は90度折り曲げて早回しラチェットのように使えるのですが、これは丸ヘッドのスイベルラチェットのほうが使いやすいです。総括的に言えば、一通り工具がそろっている中堅整備者がサブとして、またハイアマチュアが車載工具として持つのには最適です。

2人が参考にしています
2016-07-28
用途:
サーモスタット・スタビライザーブッシュの交換、キャリパーのオーバーホール
対象商品:
06611018

ラチェットの回転がKTCに比較してかなり軽い。
柄が伸びて、ヘッドも首振りなので、エンジン周りの狭い場所やトルクのかかる作業に重宝する。
スナップオン・protoolにも同じような製品があるようですが、こちらの製品を試してから購入したほうが良いと思います。(割引税込みで1900円程度で購入出来ましたから驚きです)

ソフィア 様2016-08-13
用途:
自動車メンテ
対象商品:
06611018

首振りは要らないかなと思ったけれど狭い場所に入れる時は楽。ハンドルの長さが調節できるので固く締まったオイルフィルターやボルトを外す時に威力絶大

2017-12-05
用途:
機械のメンテ
対象商品:
06611002

価格的にも満足。収縮式でコンパクトなので手の届かない場所にも使用でき便利でした。

クロホリ 様2017-11-04
用途:
車両の整備
対象商品:
06611018

しっかりした作りで、使い勝手も良くとても満足しています。

2016-10-22
用途:
クルマのメインテナンス用
対象商品:
06611018

使いやすいです。伸縮式なので、力がいる作業のときに、トルクをかけられていいと思います。首も曲がるので便利です。

2019-05-19
用途:
車体裏側のボルト開け閉め
対象商品:
06611018

残念だけど、首の角度が自由に変えられる点が弱点になって、手が届きにくい穴にボルトを入れようとすると、首が折れて方向が安定しない。
苦しい体勢で腕を伸ばし、なかなか穴にハマらないと疲れる

1人が参考にしています
2016-10-24
用途:
エンジンのメンテナンス
対象商品:
06611018

思った以上に融通がきくのでエンジン回りの整備に重宝しています

1人が参考にしています
2019-07-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
06611018

安さには満足しているが、いかんせん頭が重い。
特に伸ばし切ると作業中に疲れてしまう。

2017-02-06
用途:
錆び付いた単管パイプのクランプボルトをネジ切る為
対象商品:
06611027

首曲げのロックがちょっと柔らかくて、クネクネなので、もうちょっと硬めか、又はロック式の方がいいかも。
ちょっと重量が重い、高所で片手作業時など。

2016-05-23
用途:
あまり出番なし
対象商品:
06611018

ワンプッシュリリース、伸縮式、ヘッド角度変化可能と機能と価格に惹かれて購入。
実際、バイク整備主体の自分には伸縮式の機能は無用の長物でした。
でも、今後の自動車整備用に持っていてもよい1本です。

2016-05-08
用途:
バイクの修理
対象商品:
06611018

柄が伸縮し、力加減でき便利です。
ヘッドの角度が変化するのは不要でした。

2015-07-10
用途:
バイクの整備に
対象商品:
06611002

まだ使用していませんが、1/4サイズのT型ラチェットが2個壊れたのを機にこちらを購入しました。
3/8を欲しかったのですが、売り切れの為こちらにしました。
T型ラチェットに比べて、伸縮式ハンドル、フレックスヘッドと使い勝っては良さそうです。
ただ、ハンドルを伸ばした時は、やや心もとない感じがしますので、
トルクの必要な大きなナットには使わない方が無難な気がします。

1人が参考にしています
2015-10-06
用途:
自作の延長パイプ不用
対象商品:
06611018

今まで通常のラチェットに自作の延長パイプで梃子の原理を利用していましたが、この商品は、延長パイプ組み込み型なので便利です。少し重いですが、問題なし。先端部分が曲がるので、少し奥まったところでもラチェットとソケットが入る場所なら使えそう。

1人が参考にしています
2015-10-02
用途:
機械修理ボックスに使用
対象商品:
06611018

いろいろ便利な機能付きのべんりな工具ですが、思ったより重量があり長期使用はちょつとつらいなー

1人が参考にしています
2017-02-17
用途:
ボルトナットの取り外し
対象商品:
06611018

ハンドルが伸縮できるのですが、ちょっと強度が足らないような気がします。短い時は問題なさそうですが、最高に伸ばした時にたわみ過ぎて折れそうで怖い時があります。

1人が参考にしています
足立電気商会 様2015-11-21
用途:
ラック組立
対象商品:
06611018

伸ばすとトルクがかかり過ぎる懸念があるが、サイズの適正使用で1本で済むから便利、ただし重いのを除けば。

1人が参考にしています
2017-01-17
用途:
オイルエレメント交換用
対象商品:
06611018

フレックスタイプは意外と使用しやすかったです。ただ、機構が増える分、重さも重くなりますので使用する用途を割り切って万能だと考えない方が良いかもしれません。

2015-05-06
用途:
電気工事
対象商品:
06611027

価格割には十分に機能し又、握りやすく、非常に使いやすいです!!

2018-09-13
用途:
機械の組み付けなど
対象商品:
06611027

使っていると首がすぐに折れてしまい使いにくいことこの上ない。
首折れのストッパをもっと強力にするか、いっそ首折れ機構を無くしてその分軽量化してくれた方がうれしい。
小さいものはこれでも良いのかもしれないけれど、12mmのものは使い物なりません。

1人が参考にしています