ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルのレビュー

平均満足度 4.22 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル モノタロウ
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。 【用途】2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
シノザキオートサービス 様2022-09-09
用途:
2トン車のホイストナット外し
対象商品:
06616155

思っていたよりも ガッチリしていて 力も入り 大型車にも使えそうです。低価格で大満足です

1人が参考にしています
2021-09-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06616155

使途からしますと,強く締め付けるというよりは,大きなナットをスムースに回すことが重要になります.この工具は他社製品に比べて極めて安価でありますが,六角,八角ナット用に加えて各種ピンも同梱されており,多様な状況に適用できると思います.大きなトルクを要する場合には耐久性は不明ですが,機能として十分と思います.

1人が参考にしています
2020-06-09
用途:
フォークリフトのメンテナンス
対象商品:
06616155

フォークリフトタイヤのロックナット外しで使用しましたが、問題なく使用できました。

4人が参考にしています
有限会社中下商会 様2020-05-23
用途:
ピット作業で
対象商品:
06616155

欲しかった工具が超安価で手に入り作業もはかどり満足です、、、

1人が参考にしています
2017-10-11
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
06616155

まだ使ってないのでわかりませんが、安く買えました。

2016-12-01
用途:
自動車整備
対象商品:
06616155

2t用にはちょっと大げさだけど有ると無いでは作業効率が全然違う。
丸ナット用のピンをスパナか何かで回せるようにしてあれば便利かも。

2016-10-06
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
06616155

やはり専用工具ですね、ナット傷つけることなく回せました。
使用感は、値段相応の耐久性だと思われる、無理な力にわ耐え切れなさそうな感じがする。

オートガレージアキラ 様2016-06-26
用途:
自動車整備
対象商品:
06616155

あまり使用頻度は少ないのですが、無いと不便なこの工具・・・2tトラックに使うには手軽な感じは無いですが、幅広く対応できコスパ的にもよい商品かと。

2016-06-25
用途:
トラックハブ、ナット脱着作業
対象商品:
06616155

やや、作りが雑というか、安っぽいところも有りますが、
価格を考えると、必要充分だと思います。