アセテート 布絶縁テープ #5のレビュー

平均満足度 4.85 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アセテート 布絶縁テープ #5 まつうら工業
まつうら工業
549 / 税込 604
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。 【用途】各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
40件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-10
用途:
電気関係の絶縁資材として利用しています。
対象商品:
06713324

ビニール製と違い使いやすいし丈夫である。最近、布製テープが置かれていないお店があるので助かった。

2019-05-17
用途:
バイクの配線
対象商品:
06713324

バイクや車用電装品の配線まとめに使用しています。
ベタ付かず、再度の張り直しもできます。

2019-04-17
用途:
絶縁など
対象商品:
06713324

使いやすいです。この長さがいいんです。 20mで1000円もよく見かけますが、10mがミソ! 単位価格は同じだから、使った人にしかわからないと思います。

2018-10-28
用途:
電線などの絶縁等に使用
対象商品:
06713324

断線した電線の修理時に絶縁カバーとしたり、皮膜の保護などに使っています。リピートです。

2018-09-15
用途:
自転車のバーテープ留め
対象商品:
06713324

自転車のバーテープを留めるために使用。粘着力、貼りやすさ等問題なく使用できます。あとはもしもベタつきが出なければ、リピートします。

2018-08-18
用途:
一時的な固定等
対象商品:
06713324

ケーブルをまとめたり、被膜の保護に使用しています。
べたつきが残りにくいのでとても使用感は良い。

1人が参考にしています
2024-10-21
用途:
ハーネス等の保護など

ビニールテープのように引っ張るながら貼ると時間が経つにつれ自己収縮力により糊が滑ってベタベタ剥がれますが、布なのでラジアル方向は伸びず、(バイアス方向にはある程度自由がある)ので自己収縮力が発生しないので何年経っても自らヌルヌルとは剥がれません。
「難点」
布なので(ナイロン?)紫外線に弱く野外で1年使うと色飛びし始めます。

2023-11-26
用途:
配線養生と、まとめ用に
対象商品:
06713324

配線をまとめたり、被膜の保護に使用しています。
べたつきが残りにくい。

2018-01-16
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
06713324

ビニールテープではのりが残り、布絶縁テープは残らず、綺麗に巻く事ができ非常に良かった。

2018-05-16
用途:
自転車のケーブル根元に使用
対象商品:
06713324

十年以上乗っている自転車の前ハンドル固定用ケーブルの根元にさびが出て来ました。総て取り替えればとも思いましたが、一時被覆すれば良いのではないかと思い購入しました。その後機能には問題ありません。

2018-03-04
用途:
いろいろとグルグル巻きに
対象商品:
06713324

ビニテより上質でいいと思います。あとは耐久性を見て最終判断ですね。

2018-04-27
用途:
弱電機器 信号用接続コード端末処理
対象商品:
06713324

テープの巻きサイズ、テープ幅、耐久性、共に現場の端末処理には問題ありません。価格も一般小売店で購入するより格安で重宝しています。

2016-09-13
用途:
これは便利!
対象商品:
06713324

ちょっとした接続に便利。切り取りも手できれ、絶縁できるので大変良好です。

2016-09-08
用途:
家の壁にポスター貼るのに使用。

壁紙の上や木・タイルに貼ってるのですが、何年経っても綺麗に剥がせるし、粘着も貼って時間が経つとしっかり張り付いているので重宝しています。

2019-11-06
用途:
車修理、家電修理などに使用
対象商品:
06713324

簡単にカット出来て、絶縁性もあり、接着面の糊性も粘つきもなく、便利なテープです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

2019-10-05
用途:
現場の配電盤作業時
対象商品:
06713324

ビニールテープだと、長時間工具箱に入れておくと夏場には
べとべとしてしまい使えなくなるが、このテープだと絶縁能力もあって
べとべとしない

2016-07-26
用途:
バイク の絶縁に使ってます

ベタベタしないで はがしやすいし マットな感じがいい!!

2017-03-30
用途:
ビニールテープ代わりに
対象商品:
06713324

仕事で使っているので、家庭用にも購入。ビニールテープだと温度や経年劣化で剥がれてきた際に粘着層がベタベタになったりしますが、このテープだとそうはならないので、多少高価でも納得の品です。お試しあれ。

2018-07-22
用途:
多種多様、長期貼り付けの時に使用
対象商品:
06713324

手でよこのに引けば簡単に切れる、長期使用してもベタつきが残らない、値段だけの価値はあります。値段が安けりゃ星5つ

1人が参考にしています
2016-03-10
用途:
配線の被覆
対象商品:
06713324

ビニールやテフロン系の絶縁テープは 経年で粘着剤の変質により べた付きが生じますが、本品は布製なので粘着剤の吸収性に優れ、べた付きは発生しません。
その利点を活かして、絶縁以外にも様々な用途に使用しています。