圧縮スプリング(12-0320~12-1458)のレビュー

平均満足度 3.96 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ
サミニ
219 / 税込 241
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ナガイ一級建築設計事務所 様2025-09-15
用途:
農機具用

まだ、使用はしていません。農機具に付いていた長さは、L=35mmですが、ないので L=40mmを購入しました。後で、L=35mmにカッターでカットしました。

2024-07-11
用途:
試作品に採用
対象商品:
07313398

想定した荷重により動作試験に合格し高評価を得たので、良かった。

J,GARAGE 様2023-03-22
用途:
照明ランプの高さ調整ボルトに組込みをして固定維持する為
対象商品:
07313495

【太さ】【長さ】などがサイズが解りやすく バリエーションが豊富なので
多様所に使えるので、大変重宝できます。

本田あつし事務所 様2022-01-10
用途:
ヘルメットの補修部品に
対象商品:
07311763

ちょうどいいサイズを見つけて満足しています。いい時代になったとモノタロウさんに感謝しています。サミニさんもありがとうございます!

1人が参考にしています
2021-10-28
用途:
器具のメンテナンス時
対象商品:
07315455

養豚場で使う飲水器(ピッカー)の修理に使います。
内部のバネがゆるくなったり折れたとき、水漏れをおこします。
ステンレス製で種類が多いのでぴったりのサイズが選べました。

1人が参考にしています
2021-07-20
用途:
品物を支えるため
対象商品:
07316338

バネレートや長さがたくさんあって助かります。1個で購入できれば、お試しで何種類か購入しやすいのですが。

1人が参考にしています
2020-02-16
用途:
組立オートバイのブレーキの戻りスプリングに使用
対象商品:
07314448

「仔犬 ST31」という組み立て式オートバイのブレーキレバーの戻りが弱いので、ハブの所に補助的に追加して使用し良好な作動が得られました。仕様の選択肢が多いのでぴったりのものが見つかり大満足、DIY者の味方、モノタローさんに感謝です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
ご不明な点は、購入前に問合せ窓口をご利用いただければ幸いです。

2019-11-15
用途:
ウオシュッレットのノズル駆動ベルトテンショナー
対象商品:
07312427

既存のものが腐食して破損してしまいました。
今度はステンレス製ですので腐食しずらいと思います。ありがとうございました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-08-29
用途:
特殊な測量用バッテリーの留め金に用いた。
対象商品:
07312375

特殊な測量用バッテリーの留め金に用いるために探し続けて、やっと見つけました。ピッタリとはまり大変助かりました。

1人が参考にしています
2019-06-21
用途:
扉のプッシュつまみ補修
対象商品:
07312978

納戸のプッシュ式つまみが、バラバラに外れた時に、内部のバネが紛失した為同程度のサイズの物を購入して、若干切断して、使用して居ます。
取り敢えず使えて居ます。

1人が参考にしています
2019-08-08
用途:
ミシンの糸張力調整用
対象商品:
07315893

純正品やミシン屋さんの糸取バネは高すぎます。これで十分役に立ちます

1人が参考にしています
2018-09-11
用途:
工作に使いました。
対象商品:
07315087

納期が少し長いため余裕を持った注文が必要です。製品自体はいいです。

浅野水産 様2020-07-10
用途:
次亜塩素酸ナトリウムのスプレーのばね
対象商品:
07313854

ステンレス製と期待したが3秒位で錆発生、次の日赤錆で使用不可。もう少し頑張れよ!錆びにくくできませんか?

株式会社ART CRAFT 様2018-01-28
用途:
細かい部品のテンション調整
対象商品:
07312725

なかなかちょうど良い寸法のものが無く、困っていましたが、これが正にJust sizeでとても良かったです。

2018-05-14
用途:
押しばねを使った試験器用
対象商品:
07314344

初めてカタログで買いましたが、思い通りの物が買えたと思います。
十分役に立っているので良かったです。

2018-04-27
用途:
部品組み込み
対象商品:
07314816

少し縮みやすいので3mmほど伸ばしてから使用しています

2017-06-12
用途:
模型
対象商品:
07315972

使いやすくとても助かりました。次も追加で注文します

2017-06-14
用途:
機器補修
対象商品:
07315394

ウォータークーラーの足踏みスイッチのバネが折れ、売っているところが見つからず困っていました。

2017-02-02
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
07316112

サイズがちょうどよくて、精度もいいです。使ってよかったです。

2016-06-30
用途:
ヘアアイロンの修理
対象商品:
07313504

無事修理完了、故障品を捨てなくて済んだ。