引張スプリング(22-0320~22-2254)のレビュー

平均満足度 4.47 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ
サミニ
689 / 税込 758
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
自営 様2026-02-07
用途:
トラクターの整地キャリア

整地キャリアの純正スプリングは高価なので自由長、線径、外径を調べこの商品を購入することにしました。今のところ機能は果たしているのですが、フック部から折損することがあるので様子を見ていきます。フック部が丸ではなくストレート(自分で曲げる)があればいいですね。

2025-04-22
用途:
窓シャッターの内鍵のばね破損修理

ばね外形及びフック部分の向きがちがいましたが、取り付けることができ修理できました。

1人が参考にしています
UEMマリンテクノ 様2025-05-07
用途:
旧車のクーリングダクト用として

旧車のクーリングダクトの動作用として使用しました。
純正が廃盤になっているので、同等サイズが購入出来るので大助かりです。

2025-04-18
用途:
窓シャッターの内鍵のばね破損修理

ばねのフック部分の向きが違いましたが、取り付けができたので使用しました。

2023-01-31
用途:
運搬車のスタート起動時の引っ張りスプリング破損代替えに使用。
対象商品:
07320906

破損したスピンリグと同等品ではありませんが、代替え品として充分使用出来ましたので、非常に満足しています。

1人が参考にしています
2023-02-23
用途:
工作用
対象商品:
07320346

圧縮ばねを探していたのですが目的の寸法のものが無く、引張ばねを伸ばして使用しました。丁度良い寸法のものができました。

2022-12-02
用途:
自動車リフトの転落防止板のスライド部のリターンに使用です
対象商品:
07321353

使用していると たまにスライド板がッズレてきます この状態は内部2本掛けのスプリング折れの症状ですので メーカー手配だと一か月ほどかかるのですが すぐ入手できるので助かります。

2022-10-28
用途:
アルミサッシのクレシェントの内部のスプリング補修
対象商品:
07318334

問題なくはまりました。1個しか要らなかったのですが、4個組なので3個余っています。

2人が参考にしています
2022-05-22
用途:
車のシートの部品で
対象商品:
07320863

形状はちょっと違うけど長さ 太さが同じだったので
使用しました。
性能的には完璧でしたね。

2022-07-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
07319777

AE86のボンネットストライカーのバネとして購入しました。外径、自由長が純正と同一の22-0932(線形0.9mm)と22-0942(線形1mm)を購入しましたが、バネレートとしては22-0932の方が純正に近いと思います。
SUSなので、錆に強くなりました。

2021-09-06
用途:
シャッターのツマミの部分
対象商品:
07318632

自分が、サイズを間違えたのですが、はめる事は出来ました。本当は、もう少し大きいサイズだったのですが、
スプリングがしっかり伸びてくれました。
後は、耐久性がどこまでもつか…。サイズが違うから 1年もてば良いなぁ。

2020-07-19
用途:
クレセント錠の引張スプリング交換
対象商品:
07318273

ロック付クレセント錠の中のバネが切れてしまったので、交換用に購入。サイズを測り、最大伸長とかの意味も調べてエイヤと購入。結果、この引張ばね(自由長15mm、線径0.5mm、外径4mm、最大伸長8mm)でちょうど嵌まり、動くようになりました。多くの種類を揃えて下さりありがとうございます。

2020-07-28
用途:
AKAI GX77の修理
対象商品:
07318334

AKAI GX77のよくある故障原因の一つにリングロータリーに取り付けてある引張スプリングの取り付け部分の欠損がありますが、既存スプリングの損傷でノギスで計測した結果本商品を使用してみました。既存製品は線径が0.75㎜・径が5㎜でしたので、若干テンションが甘いのですが上手くいきそうです。

1人が参考にしています
2020-07-03
用途:
クレセントの引張スプリング交換
対象商品:
07318334

サイズを測って購入したつもりだが、ワンサイズ細かったので次回購入の参考にする予定。
このような細かい仕様ではなかなか売っていないので非常に助かる。

2020-04-30
用途:
シャッターの補修
対象商品:
07318544

小さなスプリングを少数手配できて助かりました。素線の硬さも満足してます。

2019-10-27
用途:
機械式スイッチの接点復帰用
対象商品:
07319287

接点復帰の調整はなかなか繊細でして様々な寸法の物を試しています。
少々値段が高いですが、求める寸法の物でしたので購入しました。
少しカットし、ばね定数を上げたところ、いい具合になりました。

株式会社アドシステム 様2019-09-20
用途:
吊りベールの固定
対象商品:
07319743

当方が必要としている規格を満足しており、問題なく使用させていただいております。

2020-02-08
用途:
扉の止め金具の部品として使用
対象商品:
07319208

思ってた通りのスプリングでした。満足しています。ありがとう

2024-01-23
用途:
ミシンの修理
対象商品:
07319122

ミシンの針のシャフトを戻す引きバネが弱くなっていたので交換。少し長さを縮めて使用。

2021-01-20
用途:
ある道具のスペアパーツとして使用
対象商品:
07318422

もう少し引きバネの力がつよければもっと気に入りました

1人が参考にしています