円錐ばねのレビュー

平均満足度 4.29 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円錐ばね サミニ
サミニ
459 / 税込 505
ステンレス線の円錐スプリングになります。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-03
用途:
トルクレンチのラチェット切替スイッチ部品

なかなかこのサイズは手に入らないので助かりました。トルクレンチのラチェット切替スイッチの内部に使われていたばねを紛失、残りのバネをノギスで計測してほぼ同サイズだったので購入してみましたがばっちりでした。かなり古い物でしたのでヘタっていたようで交換後はカチッとした操作感になりました。

3人が参考にしています
株式会社 ルームサポート 様2024-05-30
用途:
残念、サイズ感を間違えて
対象商品:
07502303

結構慎重に測定して注文したのですが、ちょうっとサイズが違ったみたいです。

2022-08-21
用途:
加湿器のフィルタースペーサー
対象商品:
07502258

加湿器のフィルタースペーサーが錆びて使えなくなったのでこの商品を購入しました。ステンレスなので錆びることないと思いますが自己責任で

2022-11-11
用途:
工作に使用します
対象商品:
07502312

ばねの反発力の表示がいまいち分かり辛かったですね。
思っていたより柔らかいものだったです。工作には問題ないですが。

2022-05-05
用途:
玄関の鍵修理
対象商品:
07502355

玄関の押して回す鍵が押したまま戻らなくなり、分解したところバネが折損していました。バネの寸法を測り取りし、寸法の近い本品を注文。小径側を切断して径を大きくし、引っ掛かりにくいようラジオペンチ2本で曲げて小加工。元通り組み立てて復旧しました。40年程昔の美和ロック(MIWA)製の引き戸で、中央にあたる鍵になります。取外品は線径0.6mm、大径側外径16.5mm、小径側外径9.5mm、自由長は破断部が噛みこんで変形していたので推測ですが20~25mmでした。使用したのは1本で、残り3本あるので躊躇なく小加工ができました。完全に寸法が一致する円錐ばねがあれば、大満足でした。

2022-03-09
用途:
鍵の修理
対象商品:
07502355

玄関の鍵が壊れました。分解してみたら中のバネが折れていましたのでこれに交換したところ上手く直りました。

1人が参考にしています
若林写真事務所 様2022-05-04
用途:
デッキペグの自作
対象商品:
07502425

フックボルトと組み合わせて、6cm以上の板厚に対応できるデッキペグを作るのに活用できました。

2021-09-07
用途:
商品の構造確認試作
対象商品:
07502443

翌日届きました。
他のサイトではセット個数などが未記載だったり、大きさの詳細が無かったりでしたが、全部載っていて記述通りでしたので、助かりました。

2021-06-13
用途:
ばね
対象商品:
07502294

中々このようなばねがないので助かります、またお願いします、

2021-01-10
用途:
リアブレーキのリターンスプリングとして
対象商品:
07502443

社外品のバックステップを取り付けると、リアブレーキペダルに純正ペダルのようなリターンスプリングが付いていないため、ペダルの戻りが弱くなって何だか心もとないのでマスターシリンダーのロッド部分にこちらのバネを挿入してリターンスプリングとして使ってみました。
結果、純正ペダルほどにはならなかったものの、それなりに踏みごたえのあるペダルタッチとなりました。

1人が参考にしています
2021-02-12
用途:
バイクの修理
対象商品:
07502468

バイクのリアブレーキ用に使用しました。
もう少し張力があれば良いかと。

1人が参考にしています
2019-06-10
用途:
研究開発
対象商品:
07502267

カスタム発注ができる体制構築をしてほしい
既製品は研究開発時にはマッチしない場合がある

2019-03-25
用途:
扉をちょっとだけ押し出す部品

円錐形のバネバネは、固定点と作用点のバランスがとりやすく使い勝手が良いです。電磁ロックが開いた瞬間に扉をちょっとだけ押し出して、そのあとはアクチュエーターに引き継ぐそのちょっとの動きが全体の動作を確かな物にしてくれてこのバネに感謝です。

2019-02-11
用途:
リアブレーキリターンスプリング
対象商品:
07502443

リアブレーキマスターのリターンスプリングとして使用です。
社外バックステップなどリターンスプリングがついてない車両などでつかうとちょうど良いサイズを選択すれば利用可能です。

2人が参考にしています
2021-05-19
用途:
玄関の鍵修理
対象商品:
07502337

玄関の鍵穴のバネが折れたので、代替品にと購入
バネを少しカットしたらジャストフィット。

2019-03-25
用途:
扉をちょっとだけ押し出す部品

円錐形のバネバネは、固定点と作用点のバランスがとりやすく使い勝手が良いです。電磁ロックが開いた瞬間に扉をちょっとだけ押し出して、そのあとはアクチュエーターに引き継ぐそのちょっとの動きが全体の動作を確かな物にしてくれてこのバネに感謝です。

2021-05-21
用途:
ミシン糸調子用
対象商品:
07502364

自分のミシンにはバネ自体の強度がもう少し欲しいところです。

Komo.Tech 様2020-11-26
用途:
電気錠の補修部品として
対象商品:
07502276

電気錠のロックを戻すバネが円錐バネを使用していました。メーカーに問い合わせてもバネ単体の部品としては供給していなかったために諦めていました。その時、このばねをモモタロウで見つけ購入し取付けてみました。バネの自由度が30mm必要でしたが、ぴったり合うバネがなく20mmのバネを伸ばして使用してみましたが、反発力がいまいち不足していて、勢いよくラチェットが戻りません。もう少し自由度の多くなバネを再度購入してトライしてみようと思っています。

株式会社内藤農機しべつ 様2019-04-01
用途:
コンプレッサーの弁
対象商品:
07502416

寸法が少し違うので カットして使いました。問題なく使えます

2018-12-02
用途:
車の抵抗固定に。
対象商品:
07502452

ウインカーのLED化にはエラーキャンセルで抵抗が必要です。じゃあ抵抗はどう固定するの?
うちのV40には箱型のフレームが通っていて、正面は開放している。
そこに抵抗は入れられるけれどねじ止めできないし、ということで摩擦固定するために。普通のばねじゃ圧縮時に寸法がとられるので、この円すいばねを思いつきました。
四角い抵抗の上にグルーガンでコのばねを固定して押し込む。
いろいろな使い方が出来そうですよ。