DPC パイプエンドキャップのレビュー

平均満足度 4.72 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)
69 / 税込 76
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-27
用途:
折り畳み自転車のサドルパイプエンド
対象商品:
07987778

折り畳み自転車のサドルパイプで床が傷つくので購入。ジャストフィットでした。送料が商品より高いのですが北海道だから仕方ありません。

ファニーカスタム&サービス 様2025-02-28
用途:
オートバイの補修

使えるかどうかわからないものが安価で単品購入できるのはありがたい。ダメモトで買ってあわせてみましたがバッチリでした。今後は必要数を注文します。

2025-01-23
用途:
自転車アルミハンドル用に転用

内径18mmのアルミハンドルのエンドキャップに使いました。しっかりはいります。外すにはラジオペンチ等が必要です。

2024-06-15
用途:
ドライバーのエンドキャップに利用
対象商品:
49524361

先端のビットを交換するタイプのドライバーのグリップ・エンドのネジキャップ(ハンドル内部にビットを収納する為の)が割れてしまい困っていました。内径のサイズが17mmで丁度合いそうでしたので購入してみました。ピッタリ合い代用できました、助かりました。

2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
対象商品:
49524361

バイクのパイプエンドに使用しました。適度な圧入で振動に対し脱落せずに保持されており、満足しています。

2023-11-25
用途:
いつの間にかなくなったエンドキャップの代わりに
対象商品:
49524361

なかなかちょうどいいエンドキャップが見つからずやっと見つけました。安価ですしサイズもよかったので大変満足しています。

2023-09-25
用途:
TZMのフォークトップ
対象商品:
07987778

複数のヒダがありますが、一番根元だけを残してカットして装着しました。不用意に外れることもなく満足です。

mama福 様2022-10-20
用途:
バイクのフロントフォークのキャップ
対象商品:
07987778

少し加工して装着しました。
プラハンマーで叩き込んだので外す時はほじくる感じになりますが問題無し。

2022-06-11
用途:
パイプ
対象商品:
49524361

19mmアルミパイプに使用しました。接着剤を用いてしっかりと固定できました。

1人が参考にしています
2020-07-24
用途:
車椅子のパイプエンド
対象商品:
49524361

何箇所か金物屋、ホームセンターで探したのですが探せず、モノタロウさん流石の品揃え!又利用します

2020-07-23
用途:
配管のメクラキャップ
対象商品:
07987778

SGP25Aのメクラキャップとして使いました。平丸の径がφ34があればピッタリなので商品化してほしい。差込径は大丈夫でした。

2020-04-12
用途:
洗面台
対象商品:
07987778

洗面台の配管用穴を塞ぐために使用しました。
本来の使用方法とは違いますが、意外とフィットして目的を果たしています。

2020-04-02
用途:
3Kカーボンパイプ中空チューブ炭素繊維管 外径30ミリ×内径28ミリ 長さ1000ミリ の両端に装着
対象商品:
07987778

カーボンパイプ中空チューブ炭素繊維に装着しましたら、ピッタリで本当に満足しました。

2019-12-21
用途:
プラスチック製パイプのエンドキャップとして利用
対象商品:
07987778

やや特殊なサイズ(外径30Φ、内径25強Φ)のプラスチック製パイプのエンドキャップとして利用します。クビ下長さが25mm程欲しかった(ねじ止めの為)のですが、若干短い20mmだけど抜け防止のヒダがついているので使用目的が達せられそうなので満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-12-23
用途:
パイプエッジカバー
対象商品:
49524361

ビーニールハウスのパイプ端面のカバーとして使用しています。
ハウスのビンールがパイプエッジで切れるのを防止するために使用している。パイプ内径に合っていないので若干ゆるいが仕方ないと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-08-17
用途:
付け替え
対象商品:
07987778

モノタロウ純正のオールステンレスパイプ32mmにつけたのですが、かなり苦労しました。サイズが32mm用のものがあればよかったです。

1人が参考にしています
株式会社 林田スチールテックス 様2018-11-27
用途:
SPG1インチ配管用
対象商品:
07987778

溶協品の25Aパイプで手摺りを製作した折、穴をふさぐ為に使用した。
サイズ感はぴったりで、押し込めば逆さにしても抜け落ちることはない。
値段がもう少し安ければ、尚いい。

2018-09-17
用途:
フェンスパイプ穴の目隠し
対象商品:
07987778

色、材質共に申し分ありませんでした。可能であれば、シルバー色があれば次回使用したいです。

1人が参考にしています
2018-05-03
用途:
アルミパイプに蓋をした
対象商品:
07987778

アルミパイプに蓋をするのに使用した。ぴったりとはまり外れることはない。

柴田木芸社 様2018-12-11
用途:
フレームザックの補修用
対象商品:
49524361

こういう商品はなかなか見つからないのと、1つとか買えないので助かりました。