アプセットボルト/ステンレス製 (M8)のレビュー
2022-06-12
- 用途:
- バイクのメンテ
- 対象商品:
- 08405845
やはりアプセットが使いやすくてとても良いと思います。ただ、13mmスパナでなくて、12mmスパナだったらもっとよかったと思います。
2021-06-10
- 用途:
- 防爆照明器具取付
- 対象商品:
- 08405802
普通に使えます
やはりアプセットボルトは+ドライバーでもレンチでも使用できるので
よく使ってます
難点は、1つ1つがビニール袋に梱包されているので、使用するときに
めんどくさいし、ECOじゃない
2021-02-12
- 用途:
- 車両エアロの固定に
- 対象商品:
- 08405845
アルミフラットアンダーパネルの固定に購入しました。
最初からワッシャとスプリングワッシャが組んであるので、厚さを気にしない場所にぴったりです。
有限会社南信設計 様2020-04-05
- 用途:
- 屋外ブラケット取り付け
- 対象商品:
- 08405854
SW、Wがセットされているので、素早く締結でき、作業効率が上がりました。また腐蝕する心配もしなくてよいので助かります
2019-09-26
- 用途:
- バッテリーのターミナルボルトの代用として購入(失敗)
- 対象商品:
- 08405802
現在使用いているターミナルボルトがM8ソケットなので、この商品もM8サイズを購入したのですが、届いた商品は予想以上にデカかったです。
当然M8ソケットではハマらずいつかどこかで使うかもとストック用となりました。専門の人には当たり前なのでしょうが、素人にはアップセットボルトは現物購入した方間違いないです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
タル工房 様2018-03-27
- 用途:
- 頭のサイズが知りたくて。購入
- 対象商品:
- 08405863
13ミリでした。最近は12ミリのは無いのかなー。
今使ってるのが12ミリだったので。
近所のホームセンターでも13ミリ。
カタログにサイズ詳細の記載してほしい。