四角ナット (M6フレーム用)のレビュー
- 用途:
- ミニガイドレールの固定
ミニガイドレール MRS30-200(LAMP)をアルミフレームに固定するために使用しました。ねじの呼び径がM3, M4, M5, M6 と選べるため取り付けられるアイテムも多く助かります。
- 用途:
- アルミフレームのナット
NIC・オートテックのアルミフレームのナットとして使用。純正ですので安心して使用できています。他のNICオートテックのアルミフレームも使用していてこのタイプのナットがなかったので購入。問題なく使用できています。ナットホルダーは特に必要がありませんでした。
- 用途:
- 看板取り付け時
- 対象商品:
- 08407604
エヌアイシーオートテックのアルミ枠を使って看板を年に数回作成していますが、その際にはこの商品が必須のため、これまでも数多く発注しています。
- 用途:
- 設備製作の骨組み、安全カバー作成、治工具作成等、重宝に使用しています。
- 対象商品:
- 08407604
四角ナットは、大変便利ですが、締め付け強度の必要な所用、何度も締め付けや、緩め作業を行う所用に、四角ではなく長方形のナットがあれば、いいと思います。
- 用途:
- ボール盤用位置決め冶具
- 対象商品:
- 08407568
ボール盤用位置決め冶具の固定に使用。
アルミフレーム用であるため、自作するよりも簡単に、
思ったどうりの冶具が作れました。
- 用途:
- アルミフレームの固定
- 対象商品:
- 08407595
ねじサイズを間違えると、固定できなくなるので、よく確認したうえで注文しました。またフレームとの間にあそびがあると、保持力が弱くなるので、ナットホルダーも使っています。事前に寸法を測って規格品を購入したため、楽に固定できました。
- 用途:
- 治具の制作
- 対象商品:
- 08407552
やっぱり純正品はいいですね。
以前は丁度有った鉄板3mm厚に穴を開けタップを切ってナットの代わりにしていたのですが、厚さが足りないので傾いたりしてしまい使い勝手が悪かったのですが、本製品はジャストサイズで使いやすいです。
- 用途:
- アルミフレームの棚の作成
- 対象商品:
- 08407595
袋にひとつづつ入れるのはやめて下さい。本当に出すのも面倒。重量カウントなど工夫が必要かも。製品に問題はありません。
- 用途:
- NIC社製アルミフレーム組立時
- 対象商品:
- 08407604
アルミフレームを組み立てる際のは今回が初めてでしたが、ほぼ必須で用意しておかないとだめということで、50個パック品を購入しました。パック品を購入して正解でした。