スパークプラグキャッププライヤーのレビュー

平均満足度 4.65 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグキャッププライヤー モノタロウ
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。 【用途】スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-16
用途:
軽バンのプラグ交換
対象商品:
09277686

前回プラグ交換時にペンチで引っ張り外した際、ゴム部分の一部が千切れた経験があります。
今回初めてこのプライヤーを使用して交換してみましたが、簡単に取り外すことが出来、専用工具の重要性に改めて気づかされました。

1人が参考にしています
日高農機販売 様2023-07-06
用途:
農機 オートバイ修理
対象商品:
09277686

プロの農機具屋ですが 固着したプラグキャップが簡単に外す事が出来便利に活用しております。
金額を考慮すると十分な性能でモノタロウブランドに感謝です。

1人が参考にしています
愛和歯研 様2023-05-23
用途:
車のプラグ交換に使用しました。
対象商品:
09277686

車のプラグ交換に使用しました。
プラグコードを差し込むのに使いましたが、狭い所は力が入らず使えませんでした。
その他は良かったと思います。

2021-05-24
用途:
スパークコード取り外し
対象商品:
09277686

手ではプラグから外せず、全く歯がたたなかったものが、これを使ったらすんなりと外れた。
やはり道具が大事ですね。

2021-05-09
用途:
車のプラグキャップ抜き用
対象商品:
09277686

固着してうんともすんとも言わなかったプラグキャップが簡単に外せた。車両にもよると思うけど、自分的はばっちりでした。
コスパも最高!!

2020-10-02
用途:
バイクのプラグ交換
対象商品:
09277686

気がついてみると20,000km以上、バイクのプラグを交換していなかったので作業を開始すると、プラグキャップが固着してまったく外れません。強引に引き抜こうとするとトラブルを引き起こす予感がしたため、この製品を購入しました。
結果は大正解。あっという間にキャップを抜くことができました。あまりに簡単だったので、かえって拍子抜けしたほどです。おすすめです。

1人が参考にしています
2020-12-29
用途:
軽自動車のプラグ交換時
対象商品:
09277686

握りの角度もちょうどよく、コーティングも厚いので固着したハイテンションコードも傷を付けず外せました。

ファミリー合同会社 様2020-06-13
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09277686

モノタロウブランドは、価格が安いのでよく利用します。きついスパークプラグコードを抜くときは、指が痛くなったり抜けたはずみで手をぶつけたりしていましたが、この工具を使って固いコードも簡単に抜くことができました。

2020-06-14
用途:
プラグキャップの脱着DIY
対象商品:
09277686

以前ロングノーズプライヤーで作業していたらシリコンケーブルでメタル部の短めのものを断線させてしまったので購入してみました。しっかりグリップできて安心して作業ができました。もう少し力が入れば使い勝手が良くなると思います。

柳川料理つむら 様2019-11-08
用途:
車のプラグ交換時
対象商品:
09277686

プラグの位置に指があと少しでという時にこれを使えば楽に作業ができました。手でつかむところに伸縮するようにすると便利、力は余り加わらない作業です。

2019-05-29
用途:
大型バイクのスパークプラグキャップの取り外し
対象商品:
09277686

スパークプラグを傷つけず,大きい力でキャップが外せる。
使い勝手がよく,コストもよい。
さらなるコストダウンを期待。

2019-04-28
用途:
バイクのプラグ交換
対象商品:
09277686

力がかかり易く便利だと思います。材質は安っぽいですが、使用頻度が少ない工具だし価格が高い物はちょっと・・・でも、取り敢えず専用工具は持っていたいという場合は良い商品かと思います。

2019-04-03
用途:
DIY作業に
対象商品:
09277686

プラグコードに負担なく緩める事が出来ました。
プラグコードを採用されている車が少ないので、たまにしか使用しないが。。。

2018-10-13
用途:
プラグ交換
対象商品:
09277686

手持ちの工具ではウエスをかますなど気を付けていても傷が付くこともあり、便利さとこの価格なら揃えておいて損ではないと思った。収納と狭いところでの使用を考えると大きさが気になる。

2018-03-05
用途:
プラグ交換に
対象商品:
09277686

ハイテンションケーブルを抜くのに購入しました。
この手の工具は、相手を傷つけなければ問題なしなので こちらを選びました。

1人が参考にしています
2022-03-10
用途:
一般整備
対象商品:
09277686

仕方ないのかも知れませんが大きく広げられません。
狭い場所では使い辛いかも

2016-10-10
用途:
プラグの点検、掃除、交換時
対象商品:
09277686

スペースの有る車種の場合大変使いやすいが、車種によっては
ある気筒は良いがある気筒にはうまく入らないと言う具合

2018-05-28
用途:
メルセデス112プラグ交換時
対象商品:
09277686

少々小技が必要でしたが
これがなければプラグキャップを破損させずに作業は出来ませんでした

2019-05-27
用途:
バイクのイグニッションコイルを抜く
対象商品:
09277686

2010モデルZX-10Rのプラグ交換の際にコイルを抜く為に使用。1番&4番のシリンダーはフレームが邪魔でちょっと抜きづらく力も入れづらいためこのプライヤーを使用して抜きました。使いやすいかと言えば思ったより使えなかった感じです。ウォーターポンププライヤーで事足りる。ただ通常のプライヤーではコイルを傷つけてしまうのでこれの方が良いかな??

2016-06-05
用途:
車のプラグコード抜き
対象商品:
09277686

安くて最高 簡単に抜ける、もっと早く買っとけば良かった、
実は長年こんなくだらない物と思っていた、しかし最近とっても引き抜きにくい車両を素手で引き抜こうとした際にやってしまった プラグキャップの引き抜き用取手がむしり取れてしまった、心線には絶対に影響が無い自信があったがプラグ交換し再使用すると見事に失火現象が起こった、各コードの抵抗、導通を測るとしっかりと差があり新品コードに交換の際この工具を使ったところなんと簡単に抜けた事か、最初から使っていれば高価な社外コードを無駄にする事は無かったのに・・・

4人が参考にしています