逆流防止ダイオード DC12V車専用のレビュー

平均満足度 4.27 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。 【用途】DC12V車専用
56件中 41~56件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-18
用途:
H4 LEDヘッドライト
対象商品:
11755415

H4 LEDヘッドライトのハイ・ロー同時点灯化の為に購入しましたが
この商品では実現出来ませんでした。
ハロゲン球では同時点灯させられたので
LED球との相性が悪かったのだと思います。
他にも使い道があるので購入してよかったです。

K&M 様2017-02-14
用途:
車両整備時に使用
対象商品:
11755415

整流ダイオードと配線がアッセンブリーになっているので、余計な作業の手間がなくて良い。

2016-11-24
用途:
車用エアサス取り付けに…
対象商品:
11755415

2独エアサスでロールカットバルブ取り付けで、パドルスイッチ裏側に取り付けました。
エアサス専門メーカーではけっこうな金額を言われ、配線もされてなく、取説も付属してないため、余計な手間と時間がかかりましたが、この商品は使い勝手が良くていいですよ!

2020-05-12
用途:
リレーのスパークキラーとして
対象商品:
11755415

電装アクセサリの追加のためリレーを設置しましたが、ほかの電装品が誤動作を起こすために、追加したリレーのスパークキラーとして使用しました。効き目は十分ですが、できればもっとリード線を短くできるようにして欲しかったと思います。

1人が参考にしています
2019-06-21
用途:
機械の修理
対象商品:
11755415

画像では1個しか映っていなかったので2個たのみました。届いたら2個入りでした。商品情報には2個入りとなっていました。間違いがありそうなので2個の画像にしてください。

MonotaROからの回答

商品情報ご確認の上ご購入いただきますようお願い申し上げます。

2020-09-20
用途:
オートバイの充電回路
対象商品:
11755415

電流計実測値で5A程度流れる回路に使いました。通電直後に素手でさわれないぐらい発熱します。動作しているようですが、あまりにも激しい発熱なので使用を止めました。最大6Aとのことなので購入しましたが、残念です。

1人が参考にしています
2016-10-15
用途:
自動車用サブバッテリー充電
対象商品:
11755415

1V程度の電圧降下は仕方ないですが、なんといってもこの価格では非常にお買い得です。説明書も付いていますし他にも利用してみたいと思います。

2017-04-29
用途:
サブバッテリーの充電。
対象商品:
11755415

もう少し、電流を流せればよかったです。容量が大きいものも準備して欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

2017-10-17
用途:
バイクのパイロットランプに
対象商品:
11755415

普通に使えます 値段も手ごろで性能も間違いなかったです

有限会社オートリファイン・アニー 様2020-06-01
用途:
車輛配線
対象商品:
11755415

2個の内、一つが何もしていないのに、配線がダイオードから抜けていた。
1個使用するだけでよかったので、事はたりましたが、不良品ですね。

1人が参考にしています
2016-05-01
用途:
車のヘッドライト
対象商品:
11755415

ヘッドライトをhighにした時にlaw側も同時点灯する為の配線に使用し、上手く行き、大変満足しています。

2015-12-22
用途:
オートバイのハザード回路追加に
対象商品:
11755415

ハザード無しの中型バイクにハザード回路を追加するときに使いました。説明書もものすごくわかりやすくほとんどそのまんま使用できます。両端もギボシ加工しやすいよう引っ張るだけでより線が出てきまして便利です。ちょいと高いかなあといった感想です。

2015-10-09
用途:
電流の逆流防止
対象商品:
11755415

1)説明書が付属しており、解りやすいです。
2)耐久性に心配が残ります

2015-09-09
用途:
充電器逆接続防止用
対象商品:
11755415

ソーラーパネルから充電するときの誤接続防止用に購入しました。順調です。

バイクメンテナンスえくん 様2017-07-07
用途:
バイク ハザードスイッチ取り付け
対象商品:
11755415

線が太くて固くギボシ端子の取り付けはがっちりできた。
商品に全く問題はなかった。

城台電工 様2015-12-30
用途:
100v~12vのコンバーターへ使用 簡易バッテリー接続の際の逆電流防止として
対象商品:
11755415

このような半導体商品は今現状の包装でいいとおもいますが 使用電流6Aまでとありますが同じ商品シリーズで許容電流のデカイ物もほしくなりますのでパンフレットの同封もほしかった
消費者が次何をほしがってるか推測してほしい あたれば嬉しいものですよ

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。