焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)のレビュー

平均満足度 4.65 (123件のレビュー)
商品レビューを投稿する
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,398 / 税込 2,638
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。 【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
123件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-07
用途:
バイクマフラーの取付ネジに塗布
対象商品:
16451882

マフラー取付ネジに塗布、扱いやすい商品です。後は1年後にどの程度効果があるか確認します。

2019-02-22
用途:
エンジンやイグゾースト部分の定期交換部品取付時
対象商品:
16451882

排気温度とO2センサー、EXマニホールド、タービンフランジの取付ボルトに使用したが、使用感は良い。問題は外す時だが、有名メーカー品だし問題無いだろう。

2019-02-21
用途:
ボルトのカジり予防に使用
対象商品:
16451882

同サイズのネバーシーズが買えなくなったので移行した。
ネバーシーズよりも柔らかく、銅粉末も多い感じなので
塗布しやすいし安心感も増した。

2020-05-17
用途:
ホイールボルトの取り付け
対象商品:
16451882

商品に問題はありませんが、ラミネートチューブのような物に変更すれば、もっと使い易くなりませんかね?

2019-07-25
用途:
フタを閉めているが棚の中で液漏れしてしまう。
対象商品:
16451882

棚の中で横置きしているが、フタを閉めているのに
本体が粘度の低い油まみれになってしまう。
置き場所は注意したほうが良いと思う。

1人が参考にしています
2019-02-02
用途:
自動車整備
対象商品:
16451882

焼き付きやすいボルトに塗布してます。
充分な量です。

2019-01-27
用途:
焼き付き防止のボルトやブレーキ整備時に利用
対象商品:
37048173

450gも入っていてこの価格なので助かります。
ハケ付きなので広い場所でも塗布しやすいです。

2018-12-07
用途:
メンテナンス時
対象商品:
16451898

マフラー、触媒ボルト、プラグ等に少し塗っておくだけで次回の取り外し時の手間が圧倒的に軽減します。必需品です。

2018-11-26
用途:
エキマニボルトの焼き付き防止
対象商品:
16451898

エキマニ、触媒など高温になる所に使用。
次回取り外す時も焼き付くことなく普通に取り外すことができます。
量も十分ですし、これはお勧めです!

2018-11-05
用途:
自動車
対象商品:
16451882

足回りの交換の際に、ボルトナット類に塗布して錆を防ぎます。

2018-12-31
用途:
排気系のメンテナンス
対象商品:
16451882

タービンやマフラーの交換時にネジの焼き付きを防止するために使用する。

2018-12-10
用途:
自動車整備
対象商品:
16451898

使用していた物がなくなったため、今回モノタロウさんでこれを購入しました。まだ使用していませんが、ロックタイト製のものは安心できるので期待を裏切ることはないと思います。

2018-09-03
用途:
バイクのエキパイのボルトに
対象商品:
16451882

ロックタイトの製品は、歴史もありとても信頼しています。

2018-02-17
用途:
マフラー取付ボルトに塗布
対象商品:
16451882

マフラー取付ボルトのガジリ防止のために購入しました。中身はいかにも銅が入ってますという感じで効きそうです。
効果の程は次回取外し時にしか分かりませんが、塗布せずに後悔するよりも精神衛生上にも良いです。

2018-09-27
用途:
バイク、車の整備など
対象商品:
37048173

今まで使っていたものが、無くなった為購入。今までの物は、100グラムはどの量で2300円でしたが、モノタロウさんは、4,5倍の量が入って3200円強という事で即決購入。メーカー品の物をこの値段で買えるとは思いませんでした。流石モノタロウさん。ありがとうございます。

有限会社モンテ・ガレージ 様2018-04-22
用途:
自動車整備
対象商品:
16451882

以前から使っていますが今回はチューブタイプを買いましたが、刷毛が付いているタイプが使いやすいです。

2018-03-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
16451882

ブレーキキャリパーのメンテナンス時や、プラグなどの脱着の際に使っています。アマチュアが使うのにちょうどよい量です。

2017-10-29
用途:
薪ストーブの煙突に
対象商品:
16451898

冬キャンプの際に薪ストーブをテントで焚いています。煙突の合わせ目に塗ると外す際に固着することなく取り外しが容易です。量もたっぷりでなくなったらまたリピします。お薦めです。

1人が参考にしています
2017-12-12
用途:
薪ストーブの煙突に
対象商品:
16451898

煙突の合わせ目に塗布しています。アウトドアで使用し、くっつくことがなく、簡単に外せます。

1人が参考にしています
2017-11-22
用途:
ハブリングの取り付け
対象商品:
16451882

ハブリングに塗り、社外ホイールを取り付けました。
他の製品を使用したことがないので比較できませんが、ホイール4本分に使用するには十分な量です。