焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)のレビュー

平均満足度 4.65 (123件のレビュー)
商品レビューを投稿する
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,398 / 税込 2,638
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。 【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
123件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-03
用途:
車のメンテナンス用
対象商品:
16451898

マフラーの固定ボルトやインマニ固定ボルト、O2センサー等、エンジン周りの組み付けの際ボルトの固着予防で塗布しています。錆や熱でボルトが固着してしまうと、ボルトを緩める際にボルト折れの懸念があります。

2018-09-22
用途:
ホイルナット締め付け時
対象商品:
16451898

滑りがしっくりきて、とてもスムーズに締め緩めができました。
今まで購入しなくて後悔しました。

2023-05-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
16451882

今回O2センサーを交換する際に購入。
これを塗るのと塗らないとでは、後々に影響が出るので必至。

2023-04-16
用途:
O2センサーの取り付けに使用
対象商品:
16451882

これを使用しないで取り付けると次回、O2センサーを取り外す際、難儀する...
スパークプラグやエキゾースト関係のボルト・ナットにも使用すべき。

2017-10-09
用途:
バイクメンテ
対象商品:
16451882

マフラーの取り付けナットに使用しました。銅ベースで焼き付き防止ができるのでいいですね。価格に対して容量も十分で大変満足しています。
プラグ交換などにもつかえそうです。

アトリエ美トン 様2017-06-21
用途:
主にプラグの組み付け時とカジりそうなマフラー等、高温になる部位のボルトに。
対象商品:
16451898

サラッとしていてプラグにも塗りやすい硬さです。113.4gも入っていてこの値段なら大変お得だと思います。ヘンケルなのでドイツ製かと思ったらアメリカ製でした。ノズルと一緒にビニール袋に入ってましたが、なぜかチューブもノズルもミシン油のようなオイルでぬるぬるでした。さびなどの防止のためでしょうか?

2018-03-19
用途:
エキゾーストのボルト
対象商品:
16451882

大量に使う物でもないので、個人使用では小さいチューブの品物が欲しかった。これはサイズ・価格がジャストでした。

1人が参考にしています
2017-08-15
用途:
エキマニ関係
対象商品:
16451898

次の脱着の時の為に使用。効き目は次回までわからないが
ブランドとコストパフォーマンスに優れるのは好印象。

2017-08-05
用途:
ボルトのかじり防止
対象商品:
16451882

ネバシーズの代わりに購入しました。
プライベーターにちょうど良い容量ではないでしょうか。
持ちはこれからの様子見です。

2017-09-16
用途:
プラグ装着時
対象商品:
16451898

いままで、このような製品がある事が、知りませんでした。
これからは、積極的に使用します。

2017-07-14
用途:
主にディスクパッド交換時
対象商品:
16451898

市販のブレーキグリスとの違いが一目瞭然ですね、贅沢な程銅が、練り込んで有ります、耐熱的には群をぬいているように思いますね

2021-09-10
用途:
車の整備、部品交換。
対象商品:
16451882

マニホールドにA/Fセンサーの取り付けのため、かじり防止の耐熱グリスとしてセンサーと一緒に購入しましたが、センサーのネジ部には予め耐熱グリスが塗布されていたので今回は使いませんでしたが、商品自体には問題ありませんでした。

2018-08-24
用途:
スーパートラップマフラーに使用
対象商品:
16451882

特に問題無く使用できました。価格、発送共に満足です。

2017-07-21
用途:
バイクのエキパイに付属するフランジナットやO2センサーボス、キャリパーボルトなど
対象商品:
16451898

比較的安価だったため購入しました。
サーキット使用なので頻繁に分解整備するのと熱的にもしっかりしたものをと期待しました。
張り付き、焦げ付きもなく機能しているようです。

2017-05-15
用途:
コスパが高く良好
対象商品:
16451898

以前はUK製のコパスリップを使っていましたが高価なのでこちらに切り替えました。
使用感は変わりませんのでとてもコスパが高くお薦めです。

2018-06-26
用途:
バイクマフラー
対象商品:
16451882

マフラーとプラグに使用してます。以前から使っていますが、値段的にも満足できる

光専寺 様2021-03-17
用途:
カタナ レストアに
対象商品:
16451882

カタナ はマフラー取り付けにボルトをねじ込むことになっています。10数年ぶりにマフラーを外すことになりましたが、危うく折れてしまうほどの硬さで…。今後のことを考えスタッドボルトに交換、その際にぬりぬりしておこうかと購入しました。

K‘s商会 様2017-07-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
16451898

バイクのエンジン組み立てに使用しています。かじり防止に重宝しています

2020-08-20
用途:
車のめンテナンス
対象商品:
16451898

O2センサーの取り付けのために購入しましたがO2センサーに焼き付け剤が塗布済みで使いませんでした。また何かの機会に。

オフィスケイ 様2017-07-04
用途:
ボルトのかじり防止
対象商品:
16451882

程よい容量で価格も安く良い商品です。無くなったらリピートします。