汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LEDのレビュー

平均満足度 3.71 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED KOSO
2極、3極、電球、LED全てに対応可能な汎用フラッシャーリレー(ウィンカーリレー)です。電球、LED両方に対応。前後違う場合でも、これひとつで対応できます。 例えば、フロントは純正電球、リアはLEDでも正常に点滅します。もちろん全部電球でも全部LEDでも正常に点滅します。 2極でも3極でも対応可能。車種によっては付属のハーネスでカプラーオン。カチカチ音がなるタイプです。
41件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヨシザワ 様2021-02-23
用途:
LEDウインカー交換で
対象商品:
16541078

GPZ400RにLEDウインカーに交換で購入したが純正とはピンの配列が違っていたのでそのまま着かなかった。少し工夫をして着けて見たがバイクが悪いのか音はなっているがたまに付かないときがあり特にハザードではかなり現象がひどくつけるのをやめました。最近のバイクでは試していないのでもしかすると古いバイクではこのような現象になるかもしれない。

1人が参考にしています
transmitter 様2018-11-08
用途:
交換用
対象商品:
16541078

カチカチ音がなるらしいですが、走行中は多分聞こえないでしょう。
汎用性はありますので、持っていて損は無いと思います。
ハンドルを切った時に負担の掛からない場所に設置しましょう。
負担を掛けてしまい、一個壊してしまいました・・・

2018-01-23
用途:
純正が壊れ取り替え
対象商品:
16541078

純正が壊れたのでこちらの物に交換、
純正より安く助りました。

1人が参考にしています
2020-05-17
用途:
LEDタイプと電球タイプのバイク用ウインカー併用のため
対象商品:
16541078

「汎用」「マルチ」フラッシャーリレーの名にふさわしい製品です。
LEDと電球の併用、電球のW数不問。この価格としてはありえないと思える能力です。

2018-05-04
用途:
フラッシャーのLED化に伴いハイフラ防止のため使用。
対象商品:
16541078

ダメ評価が無かったこの品を選んで正解でした。 交換はワンタッチでLEDと電球の混合でも全てLEDでも動作し、チカチカ音も純正と変わらない。
ただ、点滅速度が若干遅いが車検範囲内。後は耐久性に期待します。

2020-06-18
用途:
ウインカーをLEDに取り替え
対象商品:
16541078

LEDに交換した時にハイフラしないようにリレーを取り替えしました 
取り付け説明どうり取り付けましたがウインカー点かず GとPを付け変えたら付きました
配線が逆になってました

2人が参考にしています
2020-07-13
用途:
スーパーカブのウインカーLED化
対象商品:
16541078

ノーマルのリレーと比べ「カチカチ音」が、かなり小さい。カブの場合エンジンをかけると音はほぼ聞こえない。
ウインカーのハイフラ対策としては、ノーマル球からLED球までバッチリだが、音が小さ過ぎる。

2017-12-09
用途:
スクーターに
対象商品:
16541078

電動スクーターにフラッシャーを後付しました。問題なく作動しています。

2018-11-30
用途:
旧車バイクに使用

1970年代のホンダバイクに使いました。純正部品も高く、ネットオークションで中古を買ってもイマイチ性能の保証が無いので このリレーを買いました。 3極対応でワット数に関係なく使用できるのが良いと思います。 配線も付いているので加工は必要ですが便利です。
使用感は まず点灯開始にタイムラグがありません(純正の場合 点灯開始に間があります)。 点滅間隔もちょうど良いと感じます。
リレー音は小さく感じます。ただ年代物のバイクでうるさいので少々の音では意味が無いかも。(シート下にリレーがあるので純正でも聞こえない)

2020-03-20
用途:
旧車用
対象商品:
16541078

40年前の軽自動車に使用しました。
点滅速度は問題ありませんが、
作動音は微かにするだけなのでエンジンが始動していたら全く聞こえません。

2016-10-06
用途:
農耕用ウインカーとして。
対象商品:
16541078

説明もわかりやすい、取り付け簡単。

2016-06-23
用途:
純正より交換
対象商品:
16541078

88年式SR4OOの純正ウィンカーリレーを換装。タイムラグもなくSW操作で即点滅する。点滅速度も問題なし。試しにワット数の違う電球を装着してみたが、適正に動作する。固定ゴムが薄手で耐久性、防震性に頼りない印象があるのと、ユニットの防水(防湿)製に疑問があるがコスパは良好と思う。

1人が参考にしています
2019-09-20
用途:
原付のウインカー、LED化の為
対象商品:
16541078

ウインカーインジケーターが無い車種の為、作動音に期待したが、小さすぎ。
作動に関しても負荷がある程度無いと点滅しない。消費電力1.5WLEDで試したが点灯したままで点滅しなかった。実車には採用負荷。

1人が参考にしています
2019-03-25
用途:
ウィンカーの設置
対象商品:
16541078

半年もしないうちに壊れてしまいました。大変残念です。

国際エンゼル協会 様2018-05-21
用途:
ウインカーのリレーー交換
対象商品:
16541078

カチカチ音を期待していたが音が小さくてがっかり。もっと音のあるのが欲しかった。

1人が参考にしています
2018-01-17
用途:
ledウインカーへの変更時
対象商品:
16541078

電球とledの混在使用可で親切なハーネスカプラー付で利用しやすい。

2017-04-09
用途:
ダイハツハイゼットトラック 老人車
対象商品:
16541078

フラッシャー位置が足元に有り、雪道の中、音が聞こえにくいとのことで、交換を試みましたが駄目でした。
足元から配線でサンバイザー付け根にフラッシャーを取り付けてOKをもらいました。

2016-10-14
用途:
スクーターのウインカーリレーが壊れたので
対象商品:
16541078

ハーネス付きで純正より安かったので、購入しました。
さすがに樹脂コネクターは形状が違うので使えなかったですが、ほとんどポン付けできました。
ただ、音が小さくて全然聞こえないです。
メーターのランプを確認しないと、点いているのかいないのかが分かりません。
慣れれば問題ないのかもしれませんが・・・。

2017-03-28
用途:
旧車メンテナンス
対象商品:
16541078

作動音つきのものを探してましたところ端子が付属してたので価格から見て購入しました、その点では取付けが簡単で良かったのですが付けて1週間程で作動しなくなりました、ハズレだったのかもしれませんが耐久性に疑問です、初期不良で取替えとか無いのですかね?

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
大変お手数ではございますが、下記について今一度弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。

①配線は外れておりませんでしょうか。
②通電確認(通電しているかの確認)は行って頂けましたでしょうか。
③取り付け車種等お教えください。
④何にご使用して頂きましたでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

2016-12-08
用途:
代替品として
対象商品:
16541078

値段や動作については申し分無かったけど買って3ヶ月しないうちに壊れました。振動が多い旧車での使用は想定外なのかも?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。