手回し充電 多機能ラジオライトのレビュー

平均満足度 4.00 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
手回し充電 多機能ラジオライト アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
   
災害時やアウトドアに最適な多機能ラジオライトです。 docomo、au、softbankの携帯電話・スマートフォンと各種iPhoneの充電ができます。 放電に強いリチウムイオンポリマー電池内臓で1年間放置しても約20%しか放電しません。 充電方法は3種類。 1.手回しで携帯電話・スマートフォンに直接充電。 2.手回しで内蔵電池に逐電してから携帯電話・スマートフォンに充電。 3.USBケーブルでパソコンやAC電源から内蔵電池に蓄電して携帯電話・スマートフォンに充電。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
メンテナンスKM 様2020-08-01
用途:
災害時に
対象商品:
16638965

大きさもすごく良かった。非常持ち出し用に保管している。

2019-01-20
用途:
災害用
対象商品:
16638965

災害用に購入
他の商品と比べて充電率が非常に高い
しばらく品切れだったので手に入ってよかった
ほとんどの欲しい機能が付いている
また大きさもコンパクトで避難用具に入れやすい

2018-12-14
用途:
非常時用
対象商品:
16638965

アイフォンSEを使用していますが、問題なく充電できました。USB端子付きというのが便利です。コンパクトで保管もしやすく、使いやすいです。

KOYO住建 様2019-02-02
用途:
非常時に
対象商品:
16638965

ラジオや、ライト的には問題ないと思います。心配なのは、充電器の使用時に、インバーター機能がないので、携帯電話にとって問題ないのか、少し気になっています。

有限会社ホーリン 様2018-06-18
用途:
スマホのバッテリー充電
対象商品:
16638965

これは便利。内蔵されているリチウム電池を充電しておけば、スマホのバッテリーが不足した時にいつでも充電出来ます。また、内蔵の電池を使わなくても、ハンドルを手回しすればスマホに充電出来ます。災害時に、停電になった時も、これでいつでもスマホが使えます。

2018-04-19
用途:
防災リュック備蓄用です。
対象商品:
16638965

いざという非常時に使用できるように取り揃えました。

2017-04-08
用途:
地震被災用
対象商品:
16638965

手回し充電式でラジオ、携帯スマートホンにも充電出来るのが最高。
価格も安くて災害時重宝しそう。

2016-05-06
用途:
停電時の携帯充電やラジオ、懐中電灯として(非常用)
対象商品:
16638965

携帯の充電や懐中電灯・ラジオを試して問題は無いようですが、ラジオの感度は良いのですが周波数表示が無いので、どこの放送局か判り難いが全体てきに良いと思います。

3人が参考にしています
2019-03-19
用途:
夜間作業
対象商品:
16638965

ライトの光が強めでとても使いやすかったので頻繁に使い続けましたが、手回し部分がプラスチック製のためか根元から折れてしまい使えなくなってしまいました。

2018-12-22
用途:
非常持ち出し用
対象商品:
16638965

スイッチが貧弱で、操作感がわるくどれを選んでいるかわからない。
ラジオ機能で選択している周波数がわからず、受信感度が低いのも相まって動作しているかどうかわからない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。