連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能のレビュー
石川製作所製の高品質な商品です。石川製作所のハンドルR-HDを取り付けることで移動が簡単になります。台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。また荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができるので大変便利です。4輪自在キャスター採用で移動も楽々です。
2022-11-04
- 用途:
- 危険、買うべからず
- 対象商品:
- 16730954
タイヤ幅が狭いので、少しのバランスで荷物がひっくり返る。大変危険。大事故を誘発するところだった。返品したい。
MonotaROからの回答
大変申し訳ございません。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
クレイランド 様2019-11-21
- 用途:
- 備品等移動搬送
- 対象商品:
- 16730963
軽くて肉厚も必要充分有りそう。
車輪取付寸法がもう少し広い方が移動時に安定してチャンチキ心配無く扱えますが(重心とり)。
1人が参考にしています
2019-05-08
- 用途:
- 段ボールの大きさ別の保管に
少しの移動には便利ですがキャスターが中心寄りなのでバランスが悪いです!もう少し隅に寄っていればGoodです。
コネクシオ株式会社 様2018-11-06
- 用途:
- 長尺運搬時
- 対象商品:
- 16730945
非常に便利に活用してます。
男前モノタロウツナゲタロウ(樹脂製平台車・ナイロン車・積み重ねて収納可能タイプ)
2018-06-19
- 用途:
- 処理依頼品のコンテナを載せて保管、あるいは移動する
- 対象商品:
- 16730945
黒+黄1セットずつ購入したが つなぎ目に隙間が無く、思った以上に便利だったので追加注文した。
丸蔦食品 様2018-03-04
- 用途:
- 袋入り漬物をコンテナにいれて、在庫置き場に使っている
- 対象商品:
- 16730954
幅が小さいのが魅力で、前回4台だけ買い、今回また4台を買い足しました。幅が小さいのはいいのですが、キャスターの取り付けが内側すぎるので、不安定です。キャスターを外に付け替えると安定します。購入する場合は、これが前提です。このままで使うのはお勧めしません。
1人が参考にしています
株式会社ライフドリンクカンパニー 様2018-02-03
- 用途:
- ストーブ移動用台車
- 対象商品:
- 16730954
倉庫でのストーブ移動用に使用しています。1台ではちょうどいい大きさの物がなかったのですが、2台つなげたらいい感じになりました。
NPO法人エコロジカル・ファーストエイド 様2016-10-04
- 用途:
- 実験装置の架台、作業員の椅子
- 対象商品:
- 16730963
本体が合成樹脂にも係わらず、対応重量が大きく、重宝しています。
現在実験装置の重量や大きさに合わせてツナゲているので便利です。
また、余っているツナゲタロウは、作業員の移動式の椅子としても利用しており、ラボ内では無くてなならないものになっている。
戸倉野ライスセンター 様2017-04-04
- 用途:
- ライスセンター内にて、種蒔時の各種の水槽、資材・機材を載せておいて、小運搬のの省力化
- 対象商品:
- 16730963
その中の、小型使用機械の足が、台車のくぼみにちょうどはまって、しまい、機械が傾いて、使いにくい、台の上は平らにしてもらいたい