- 用途:
- 門扉の開閉アクチュエータとして使用中
- 対象商品:
- 10226666
内径50mm長さ4mのエアシリンダを毎日数回出し入れしているが、コンプレッサーのエア圧(5㎏)を常時かけておくと、エアリークがかなりあるので電気代がもったいない。従って使わないときは元栓を閉めておき、動かしたいときに元栓を開けるようにエア回路を組んで使っている。
- 用途:
- ベビーコンプレッサーの圧力計故障で使用
- 対象商品:
- 10286561
ベビーコンプレッサーの圧力計が破損したため自分で交換したときに使用、コンプレッサーはエアーインパクトレンチ、タイヤ空気圧調整で使用中。工具があればだれでも交換可能。
- 用途:
- 空圧機器の圧力調整
- 対象商品:
- 00607643
以前のモデルを使用してましたが、長年の使用で故障したためこの商品に変えました。圧力計が埋め込み式になりコンパクトでぶつけたり引っかけたりすることがなくなり大変便利です。
- 用途:
- リペア部品としての使用
- 対象商品:
- 09467561
古い機種との互換が有り交換が楽にできた
御社への要望
付属部品を探すのに時間がかかる為付属部品を商品ページからリンク
していると非常に便利
又他の商品にしても商品を知らない人が多いようで質問しても
満足な回答が得られないことが多い
ご意見ありがとうございます。
付属部品のリンクに関して、検討してまいります。
また、窓口担当者の商品知識の不足から、お問い合わせ内容に十分にお答えできず、誠に申し訳ございませんでした。至らぬ点が多く、ご迷惑をおかけしておりましておりますが、スキルアップに努力してまいります。
お気づきの点がございましたら、今後も、お聞かせ下さいますようお願い申し上げます。
ご指摘ありがとうございました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 05691971
今までの機械についていたレギュレーターがエア漏れをしだしたので取り替えたのですが、機械メーカーの価格とSMCからとる価格と比べると尚安い価格だったので買いました。申し込むと翌日現物到着し、機械を直すことができました。メーカーないしSMCに頼むと3日から1週間かかります。特殊な機械の場合、作業ができないと製造工程のバランスが崩れ、生産効率が落ちるのでできるだけ早く手に入れたいのです。その点で大変助かりました。
- 用途:
- エアツール保護の為、コンプレッサーに取付けてみた
- 対象商品:
- 10286245
昔、勤めていた会社員時代に使い慣れているSMCなので購入してみた。コンパクトで必要な性能は満たしている。価格もお手ごろだと思う。
- 用途:
- コンプレッサーからのエアーの除湿
- 対象商品:
- 10286342
smc製のエアフィルターは作りが良くて他社製の購入はこれからも考えておりません。改善点といえば、注文時に細かい仕様がわかりずらいところです。実は今回の注文は前回購入したものがオートドレン仕様でなかったからです。時間をかけてあちこち探さないと型式を入力しても一発で探せないのがいつも苦労です。
仕様での検索ができず、ご不便をお掛けし申し訳ございません。仕様による検索は、今後の課題です。
ユーザー様にとって、使いやすいサイトになるよう、検討してまいります。
- 用途:
- 通常のエアー圧力より低い圧力で使用する場所
- 対象商品:
- 10286674
旧タイプ品を使用していたが、故障したため、新タイプ品に更新した。操作性は全く問題ありません。
- 用途:
- 化粧品充填機のエアシリンダへのエア供給
- 対象商品:
- 09467516
品質は十分です。
やはりフィルターケースにはガードカバーが付いていた方がよいと思います。過去にケースが割れて破裂したことがあります。
それから取付け方向によってはゲージを裏面に付けることになりますが、そうした説明が添付書にあればよいと思います。
- 用途:
- エアー配管
- 対象商品:
- 05692364
新型のポリカーボネートケースの、AF30-Aが来るのと思っていたら、旧型だった。代表画像に騙された感があるので、ご注意!
掲載画像が現物と違っていたとのことで誠に申し訳ございません。
AF30-03は、掲載画像同様、透明のポリカーボネートケースですが、お届けしました商品は、どういったところが違っておりましたでしょうか。AF30-03Aも今後、取り扱い予定にしております。このたびは、ご迷惑をお掛けしましたようで、誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 自動車整備用オイルコンプレッサーに取り付け
- 対象商品:
- 10297585
サイズ、性能、デザイン、価格共に満足。
あえて言うなら、取扱説明書等を付けてほしい。
ご投稿ありがとうございます。
ご必要に応じまして、お申し付け頂きましたら、説明書をご用意させて頂きます。
恐れ入りますが、弊社お問い合わせ窓口か、メーカーお客様相談窓口までお申し付け下さい。
https://www.mnwkasp.jp/smc/
- 用途:
- 製品ブローの為に手元に設置
- 対象商品:
- 00607424
・取付、使用感は、良好です。
・取り扱い説明書 無い(フィルターの外し方、又、交換時のフィルター注文、の品番、手順などの説明)
・取り扱い説明書が、有るならば郵送して欲しいです。
取扱説明書は、添付しておりませんが、請求は可能です。恐れ入りますが、お問い合わせ窓口まで、お問い合わせ頂きますようお願い致します。
- 用途:
- 自動車整備用オイルコンプレッサーに取り付けるため
- 対象商品:
- 00607372
価格、デザイン、機能共に満足です。
あえて言うなら、取扱説明書を付けてほしい。
ご投稿ありがとうございます。
下記URLにて、メカタログPDFがご覧頂けます。
http://www.smcworld.com/2008/webcatalog/docs/frl/frl/AC.pdf#page=34
また、メーカーがお客様相談窓口を設けてございますので、技術的なご相談などにお役立て下さい。
https://www.mnwkasp.jp/smc/