はんだ吸取線のレビュー
- 用途:
- はんだ吸取り作業
大容量のボビンで安価。他社の吸取線だと捩れていてパターンにあてがい難いなどの問題があったが、こちらのメーカーのものは線が平らに整って巻かれているため作業性がよい。おすすめできる。
- 用途:
- オーディオ修理に使用
古いオーディオの基板の半田吸い取りで使ってます。
吸い取りスッポンと併用しています。量が沢山あるので安心して使え、とても便利です。
- 用途:
- 電子回路の修理、製作
- 対象商品:
- 17618213
作業量が多いので長尺の製品のほうが途中で切らす心配が少なく重宝しています。
2.5㎜幅は吸い取り量と加熱の面でバランスが良いと思います。
- 用途:
- ラジコンのはんだ作業に使います。
- 対象商品:
- 17618222
しっかり吸い取れて後がきれいになります。余分なはんだも吸い取れるので
大変使いやすいです。
- 用途:
- 基板上の部品等の取り外し
- 対象商品:
- 17618222
メーカーや線幅も色々と使用してみましたが、結果、私の使用方法ではgootの3mm幅が使い勝手が良かった。これまで1.5Mのものを使用していましたがすぐになくなるので長いものを購入。残量を気にせず作業できるようになった。
- 用途:
- チップ抵抗、コンデンサー、チップ半導体を取り除いた跡の半田を取り除く為
- 対象商品:
- 17618204
フラックスも程よく乗っていてコストパフォーマンスに良い
- 用途:
- ギター改造用として
- 対象商品:
- 17618213
ギター改造用だと細かい基板に比べ半田1ヶ所当たりの量も多いので2mmだと一度に使う長さが長くなり使いづらく、3mmだと温まるまでに時間が掛り、2.5mmが一番使い易いので本商品にしました。すいとり線は消耗品ですのでこの長さがあるとしばらくはもつので安心です。
- 用途:
- 電子機器開発
- 対象商品:
- 17618213
白光WICKレギュラータイプ(フラックス有り)と比べて、フラックス含有量が多いようで線から粉がふいています。フラックスが多い分、残滓多めで使用後の基板が汚れやすい点だけ気になりますが、はんだ吸い取り性能は高いです。
- 用途:
- 電子機器の作成・修理
- 対象商品:
- 17618222
これまで名古屋のアメ横で1.5mの物を何個か買って使っていましたが、すぐに無くなり不都合を感じていました。これなら安心して気楽に使えて有難いです。gootのはんだ吸収線はとても吸収力があり愛用させて頂いております。
- 用途:
- 電子品の交換時に
- 対象商品:
- 17618195
いつもは2mの物を買っていましたが、この商品に比べると非常に損をしている事に気づき購入。30mは相当持ちますので頻繁に使う方は絶対におすすめです
- 用途:
- ハンダを盛りすぎたときに
- 対象商品:
- 17618213
概ね作業には差し支えありませんが、いちいちケースから必要分を切って使わないといけないので、邪魔くさいのともったいない気がします。できれば小さい巻の商品のように尻尾のようにチョロっと出るようになってればありがたいです。
- 用途:
- 電子機器の製作及びメンテナンス
- 対象商品:
- 17618204
ある方の評価でこれが一番半田の吸い取りが良いとあったので購入しました。2~3他のメーカー品を使っていましたが、格段に作業性が向上しました。低残渣な点もいいです。太いものよりこのサイズをケチらず使っています。