ミニバイスのレビュー

平均満足度 3.45 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニバイス goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)
879 / 税込 967
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-09
用途:
ケーブルの手加工用のバイスとして活用

VCTF4Cのケーブル加工用バイスとして使用しています。鉄製万力だとケーブルを潰してしまう可能性があるので このような簡易的なバイスがケーブル加工には最適です。しっかり吸盤で固定されるので重宝しています。

1人が参考にしています
フェアフィールドシッピング株式会社 様2023-01-23
用途:
ちょっとした押さえに
対象商品:
17618825

※ご注意※筐体はプラスチック製です。ゴムキャップがついているレバーで吸着できます。がニス掛けの若干荒い表面処理の木製テーブルに固定しようとするとちょっと弱いです(硬くて滑らかな平面なら良く着くのかもしれません)。軽い小物を支えておくのに使用しています。現在は電話メモを挟んで使っていますスイマセン。

5人が参考にしています
2022-09-24
用途:
小物の工作に使用
対象商品:
17618825

小さくて軽い物に工作を施す時、持つ、支える、抑える、引っ張るなどの作業で手が足りない時、ミニバイスが3本目の手の働きをしてくれる。ターンテーブルに吸着させれば回転もしてくれる。

5人が参考にしています
2023-04-22
用途:
机の上の作業固定用
対象商品:
17618825

軽いため保管に便利で有る、固定部分の広さがもう少し欲しい

2人が参考にしています
石川県立大聖寺実業高等学校 様2018-12-25
用途:
はんだ付けの際のちょっとしたクランプ
対象商品:
17618825

今まで同様なバイスを使っていましたが壊れたので買い換えました。
手前のレバーを倒すと机の面に吸着してくれるのではんだ付けの際に役立ちます。何より軽いのが助かります。

1人が参考にしています
2018-09-18
用途:
ベビーグラインダーでの作業
対象商品:
17618825

思ってた以上にしっかり、固定
作業がはかどりました。

1人が参考にしています
株式会社はざま牧場 様2019-05-18
用途:
滑る
対象商品:
17618825

安価なので仕方ありませんが、バイスの部分がただのアルミ板なので、挟んだものが滑ってすぐに外れます。もう少し工夫してもらいたいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2018-05-26
用途:
コネクタにハンダするときにコネクタを固定するのに使用
対象商品:
17618825

携帯タイプのバイスがほしいと思っていたら見つけました。
軽くて重宝しています。

1人が参考にしています
2020-12-15
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
17618825

いまいち、ちょっと安っぽいもう少し単価を高くししっかりしたものを売ったらどうか?

2018-03-05
用途:
趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。
対象商品:
17618825

太いケーブルの圧着端子を半田付けするのに使用しています。
半田付けが綺麗に出来る様になりました。

Moritronix 様2021-11-17
用途:
測定リード線の端末処理

モノタロウにしてはちょっとチープすぎるなと思いました。
バナナチップのはんだ処理には問題なく使えますがすぐガタが来そうです。

2018-02-26
用途:
小さな部品の半田付け作業
対象商品:
17618825

手軽に使えて便利ですが、強く締め付けようとすると、ネジがバカになり易いので注意が必要です

1人が参考にしています
2017-01-26
用途:
配線コネクタなどの半田付け時の部品(コネクタなど)の固定
対象商品:
17618825

今まで本格的な万力(机の端に固定した)を使っていたのですが、作業机の上の任意の場所で簡単に使えるんで便利でした。

1人が参考にしています
すずや 様2020-10-27
用途:
機器メンテ
対象商品:
17618825

モノタロウだからプロ仕様のもう少し良い品を期待してましたが、百均クオリティには参りました。こんなの売っていたら「百均物太郎」、、、って呼ばれちゃいますぜ!

デンソー串木野 様2016-07-08
用途:
小物の修理固定してハンダ付け。
対象商品:
17618825

便利でいいのですが。もう少し重量がほしかな?

2017-03-02
用途:
ハンダ作業時
対象商品:
17618825

メンテ用基板の修正にと思いましたが、意外と小さくホビー用でした。
業務的には不向きです。

2016-09-16
用途:
渓流基盤の保持
対象商品:
17618825

バイスで挟めるサイズの基盤の半田付けには使える。
フックなど使用には心もとない。
厚手のビニルひいたデスクや静電対策の金属ひいたデスクなら吸盤が効きそう。
バイスの口にEPDMスポンジテープ着けると安定up

2016-02-23
用途:
コネクターのハンダ付け
対象商品:
17618825

値段相応の商品でした。
心棒のネジは金属ですが、相手は樹脂(金属ナットが埋め込んであるわけで無い)なので、使っているうちにネジが滑って使い物にならなくなるだろうと思います。
今度、金属ナットを埋め込み、心棒にきちんとねじ切りをしてみようかと思っています。
ハードな使い方をするわけでは無いので、改造すればそれなりに長持ちしそうな気がしています。
改造は個人の責任でお願いします。

1人が参考にしています
2016-03-06
用途:
半田付けの際の部品を固定
対象商品:
17618825

バイスを〆るボルトをアルミダイキャストで作っている。制度が悪く合わせ目が合っていない型に流して作っているせいかネジ山が合わせ目でややずれているのに加え、合わせ目のバリが残っており溝ノ谷が埋まっています。そのせいで〆るたびプラスチックのカスがでる。という事は、受け側のネジ山が崩れているという意味。これは何度か使うとネジが馬鹿になる様な気がします。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2016-03-10
用途:
模型の固定
対象商品:
17618825

締め付けネジの動きがスムーズでは無い、
台座を吸盤で固定できるのは安定感有り良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。