ホットナイフのレビュー

平均満足度 3.37 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホットナイフ goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)
1,398 / 税込 1,538
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
le cil et pompon 様2023-01-04
用途:
ジョイントスノコのカット
対象商品:
17620532

ジョイントスノコを大量にカットするため、試しに購入しました。
問題なく切れましたが、歯の付け根の部分が黒くこげたようになってしまいました。ちょっとしたプラモデルの接続部を焼き切る程度なら充分だと思いますが、私の使い方だと、持たないと感じました。品物自体には、満足しました。

1人が参考にしています
2022-10-25
用途:
模型作成、加工及び釣具作成及び改造用
対象商品:
17620548

刃先以外はあまり熱くならないし、綺麗に切れるので精密な模型の作成や加工及びルアー等の釣具の改造用として大活躍しています。
しかも丈夫で長持ちなので大満足です。

3人が参考にしています
株式会社Y&k 様2020-10-12
用途:
プラスチック使用
対象商品:
17620548

初めてコテを使用しましたが、直ぐ熱くなりプラスチック裁断も簡単に出きました。
購入前に電話で色々アドバイスをしてくださりこれに決めて良かった。

2人が参考にしています
2021-08-26
用途:
塩ビトタン、プラスチック等
対象商品:
17620532

ワット数が低いためか想像していた以上に切断に力がかかる。

株式会社オカセン 様2021-11-05
用途:
プラ丸棒を切断するため
対象商品:
17620548

6㎜のプラ丸棒が全く切れない。ただ煙が出るだけで刃先の温度が他よりも低いのかホットナイフとして成立していない。何とか切断しても切るのに時間がかかり、断面が
ぐちゃぐちゃになる。
ビニール紐切るぐらいにしか使えないと思う。

1人が参考にしています
2021-07-22
用途:
アクリル板の切断
対象商品:
17620548

以前のレビューの通り暖かくなったら、本体が曲がりました。実用耐熱性無い?
なんとか、予定していた作業はしました。

2人が参考にしています
2018-11-27
用途:
超高分子ポリエチレンの融着
対象商品:
17620548

除雪機のシューターに超高分子ポリエチレン材を取付し、接合部分の融着で使用。熱付加部分の強度が小さく、付属品のハンダ部材で行った方が早かった。ゆるいカット素材なら使用可能。

2017-07-07
用途:
プラケースの加工
対象商品:
17620548

アクリルやポリカーボネートのケースの加工に使っています。
最初は30Wのものを使っていたのですが、熱量不足でした。
この60Wのものでも切り初めは時間がかかります。
どうしても力が入ってしまい、歯の取付部分が曲がってしまいます。
もう少し歯までの長さが短くなれば効率がよいのでしょうが、この長さの理由があるのでしょう

1人が参考にしています
2021-01-08
用途:
アクリル板の切断
対象商品:
17620548

ちょっと厚めのアクリル板だったことも原因だと思いますが、切れ味は悪いです。あまりに切れないので、手に力が入って疲れます。
初回の使用30分で、持ち手の部分から先の金属部分がグンニャリ曲がってしまいました。あと何回かの使用で折れてしまう事でしょう・・・

1人が参考にしています
2020-05-14
用途:
プラスチックのカットに
対象商品:
17620548

こいつは、切れます!これまでドリルと糸ノコでチマチマやっていたのが馬鹿らしくなる位、切れまくり!

1人が参考にしています
2020-03-30
用途:
ライトから割り

DIYにてテールランプのLED化をするためにブチルカット目的に使用しました。
先端が思ったほど熱くならず作業効率は良くなかった。
はんだこてとしては問題無く使用出来ます。

2020-07-14
用途:
アクリルカット
対象商品:
17620548

他の人のレビューを見ていたので気を付けようと思っていたら、それを読んでない人が購入後最初に使用して曲がりました。今も曲がったまま使用してます…

2018-02-05
用途:
化学繊維100%生地のカット
対象商品:
17620548

刃先まで高い温度があればもっと良かったと思います。

2017-09-19
用途:
化繊布地の細かな切断
対象商品:
17620532

刃先を使った布の細かい切断(溶断)作業に使おうと思いましたが、先端まで温度が上がりきらないのか使えませんでした。刃の根本まで使ってじっくり溶断するような作業なら使えると思います。持ち手から先端までの長さがあるのでペンのような持ち方では力が入りません。カッター刃そのままなのですが、刃が交換可能であれば良いと思います。もっと小さい刃だったら(ヒーターに近くなるので)温度が上がり、使えるかも知れなかったので。

2017-04-02
用途:
ポリカーボネートのケースを加工してラズパイのケースを作ります
対象商品:
17620532

秋月電子で売っている、ポリカーボネートのケースを加工してラズパイのケースを作ります。
古いハンダゴテで溶かしながら穴を開けていたのですが、精度が悪いのでこちらを購入しました。
熱量が足りません。
刃の先端の温度ではポリカは簡単に解けてくれません。
でも、焦らずに力を入れないで作業すればなんとか切れます。
力を入れすぎてカッターの接続部分が曲がってしまいました。
もう少し、熱量があると良いのですが。

1人が参考にしています
2016-04-11
用途:
車部品の修理の時に
対象商品:
17620548

安くていいです

A&U インターナショナル 様2017-01-13
用途:
PCのバッテリーケースの分解
対象商品:
17620548

熱容量が小さくて使い物にならない。 力も結構かけないと切れない。 薄い物には使えると思う

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2016-05-29
用途:
ヘッドライト加工
対象商品:
17620532

思う程切れなかったです。まぁ これからコツを掴めば行けることを期待します。

2016-02-04
用途:
3dプリンターで製作したパーツの加工
対象商品:
17620532

コツさえつかめばABS等の融点の高い材質も切れます.