交換こて先のレビュー

平均満足度 4.55 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
交換こて先 goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)
259 / 税込 285
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-19
用途:
ハンダ作業するとき

製品には文句はありませんが、先端形状のアップ写真があるとわかりやすいと思う!

2人が参考にしています
2023-03-03
用途:
シリアルケーブルの改造
対象商品:
17617346

先が細くなっているので細かい作業に最適。大変満足しています。

2人が参考にしています
2022-11-06
用途:
半田付け
対象商品:
17617312

先端がメッキされて長持ちとあり、30年以上使っていたがついに交換。先端のみで売っているのは少ないのでよい。鏝先が重要なので鏝先の拡大写真や図もあるとよい。

2人が参考にしています
2022-03-02
用途:
リード型の部品のはんだ付けに
対象商品:
17617346

はじめは購入時についていたこて先(R-48SB)を使っていましたが、どうも熱の伝わり方が悪くはんだ付けしにくいので、この商品に変えたところ、たいへん楽にはんだ付けできるようになりました。腕が一段上がったように感じます。逆にSMDの部品をはんだ付けする時は先のとがったタイプの方がやりやすいです。何事も適材適所ということでしょうか。

2020-05-04
用途:
半田ごての修理
対象商品:
17617346

R-48SCは、先端が細く、斜めにカットされたタイプです。基盤の細かい作業が一番やりやすいです。

2人が参考にしています
2020-05-04
用途:
半田ごての修理
対象商品:
17617312

R-48Cは、先端が斜めにカットされた太めの形状です。大きな部品のはんだ付けや、ワイヤーケーブルのエンド処理など、比較的大雑把な作業に向いているように思います。

2人が参考にしています
2020-04-12
用途:
パーツ配線のハンダ付け
対象商品:
17617328

B型コテ先を使用していたが、D型コテ先の方が使用している部品に向いているのでコテ先の変更
コテ先寿命の長いgoodと、ヒーター寿命の長い白光のコテのコラボで使用

2020-05-04
用途:
半田ごての修理
対象商品:
17617346

先が太いので、大きな部品のはんだ付けや、ワイヤーケーブルのエンド処理など、大雑把な作業に向いています。先端の面積が大きく伝熱が速い気がします。

2020-06-10
用途:
基板の修理等
対象商品:
17617337

先端が細いので、最近の細かい回路や部品に最適です。

2020-05-04
用途:
半田ごての修理
対象商品:
17617328

R-48Dは、先端が平らな板状に成形されているタイプです。大きな面積をナメるようなハンダ作業に便利です。

2020-03-03
用途:
コンデンサ等のハンダ付け
対象商品:
17617337

程よい大きさでコンデンサや抵抗の交換に不自由はありません。
耐久性はわかりませんがこのサイズはホームセンターに売っていないので定期的に購入しています。

2019-07-04
用途:
精密はんだ付け時
対象商品:
17617337

精密基板でのはんだ付け作業に使用しました。熱するのも早く、こて先が小さいので余計なはんだが溶けることもなく作業しやすかったです。これだけはどうしようもないのでしょうが、表面が酸化するのが早いので、まめにやすりで磨こうと思います。

2019-08-26
用途:
ハンダごてのコテ先交換
対象商品:
17617337

ホームセンターを数件回っても扱いが無かったので、こちらで購入。使いにくかった半田ごてが復活し、快適に半田付けできるようになりました!

2019-05-12
用途:
はんだ付け作業時
対象商品:
17617337

先端が細くて細かいパーツのはんだ付け作業にぴったりでした。先端が酸化しやすいのでこまめにメンテナンスする必要がありそうですね。

近藤マリンサービス 様2019-04-21
用途:
結線用に
対象商品:
17617337

当たり前ですが、通常通りに使えます。1個から買えるのが便利です。

2020-05-04
用途:
家電修理、電子工作他
対象商品:
17617337

手入れが悪く1年持たないため、交換目的で購入しました。旧こて先はケミカルペーストで補修して復活したため、しばらくは予備保管となりました。

2018-09-02
用途:
精密回路のハンダ付け
対象商品:
17617337

標準のコテより先が細く狭いところでのハンダ作業が非常にやりやすくなりました

2018-08-07
用途:
コネクター他の半田付け作業
対象商品:
17617328

このタイプは沖縄では販売してなく、モノタロウで入手出来て
助かりました、今後ともよろしくお願い致します。

2019-01-04
用途:
基盤のハンダづけ
対象商品:
17617312

思ったより、ちょっと太かったです。細かい作業は別のものが必要になりますね。

2018-04-17
用途:
自宅用
対象商品:
17617337

はんだの先の細いものが欲しかったので
まとめて2個購入しました