BVシリーズ バッテリーのレビュー

平均満足度 4.57 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
BVシリーズ バッテリー GSユアサ
GSユアサ
5,298 / 税込 5,828
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで) 【用途】乗用車用
174件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
グッドジョブ 様2021-05-05
用途:
車検時毎に交換
対象商品:
17678334

新品ですので、ケチらないで毎車検時交換しています。

尾間木造園株式会社 様2021-02-26
用途:
抜軍の電圧良いです
対象商品:
17678334

特に改善点は有りません取り付けに寛大な帯最高でした。

2021-01-27
用途:
ムーブのバッテリー交換
対象商品:
17678334

補充電なしで使用してみましたが、バッチリでした。さすが台湾製と言ってもGSユアサです!

2020-12-16
用途:
トラクター
対象商品:
17678334

トラクターのバッテリーとして、使用しました。バッテリー全般に言えることなのですが、もっと軽量化してほしいです。あと、端子の取り付け、取り外しがワンタッチでできると、使いやすいと思います。

2020-12-26
用途:
車のメンテ
対象商品:
17678352

日産ノートのバッテリー交換、台湾製だけどYUASAブランド信頼して取り付け。問題なし、耐用年数が保証期間内持てば・・・激安!!

株式会社佐々宗輪店 様2021-02-05
用途:
劣化したものと交換
対象商品:
17678343

除雪機に使用。以前のものも10年位使えたがGSユアサは耐久性がある。

パシフィック アカデミー 様2020-12-28
用途:
除雪機の予備バッテリーとして使用します。
対象商品:
17678368

今回は、除雪機の予備バッテリーとして購入しました。次回は、四輪駆動車用のバッテリーを購入する予定ですが、割引の期間のタイミングが一か月に数回設けて頂けるとありがたいです。

2020-09-10
用途:
除雪機のバッテリー
対象商品:
17678343

H社製除雪機のバッテリーの寿命が来たので、適合する信頼できるメーカーの物を探していました。28B17Rから40B19Rに変更、1.5㎝位長さが長いですが除雪機にきちんと収まりました。値段も28B17Rより安く手頃で、バッテリーの容量もアップできて満足しています。

1人が参考にしています
2023-03-02
用途:
車両に取り付け
対象商品:
17678334

ガソリンスタンドで値段を聞いたら約9000円位と言っていました。

2021-08-12
用途:
中古車の仕上げに使用
対象商品:
17678334

メーカーの信用もありながら、価格も良いですね、
通常使用なら3年は問題無く使用ができますね。

木村陶雲 様2020-12-04
用途:
軽トラに使用
対象商品:
17678334

液漏れもなく配送されました。佐川急便でした。取っ手は有りませんでしたが作業中には困りませんでした。

森本産業 様2021-02-27
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
17678334

新品なのにターミナルがくすんでます。まだ使って無いけどなんか不安です

2020-09-21
用途:
バッテリー交換
対象商品:
17678334

以前のバッテリーが劣化の為(約3年使用)本製品に交換 以前のバッテリーが1万円近くしました。 3年位で劣化するならこの価格帯でも3年位は持つかなと思って購入しました 性能は数年たってからの評価に成ります

2020-06-26
用途:
自家用車のバッテリー
対象商品:
17678352

バッテリーの寿命が来たので信頼できるメーカーの物を探していました。値段も手頃で、バッテリー本体付属のハンドルは狭いエンジンルームにも
設置しやすかったです。

2020-04-21
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
17678334

金額的安いので心配でしたが、何の心配いもなく大満足しています。

2020-05-01
用途:
HT81Sスイフトスポーツの交換用
対象商品:
17678352

2020/04/26注文、2020/04/27発送、2020/04/29日受領。
発送が非常に早く助かる。
届いた製品はタイ王国製で2020年3月9日製造のものであった。
清算から2か月以内の品物が届いており、物流に安心感を感じる。
前回交換のユアサ製も11年11万キロ使用できたため、本品も10年は持ってほしい。

加村 様2020-07-17
用途:
軽自動車用に
対象商品:
17678334

走行距離年間3000kmいかないほどの軽。乗らなすぎです。
使用1年経過で。電圧計14.1~14.2Vと14V以上表示、ファン回すと13.8から13.9Vと。
灯火類負担少ないため、昼夜問わず走ればBATTが貯めてくれているってところ。
補充電も走行距離の関係で時々しますが 概ねいいです。

3人が参考にしています
2020-04-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
17678343

急にセルモーターの周りが悪くなり、点検の結果バッテリーがダウン。直ぐに注文し数日で手元に届き助かりました。まもなく1ケ月になりますが快調に動作しております。有名ブランド品を安価で提供いただけるのは、本当にありがたいです。

2020-04-24
用途:
HCR32のバッテリー交換
対象商品:
17678343

モノタロウバッテリーと悩みましたが。こちらの方が保証が長く、安心のユアサですのでこちらのしました。
消耗品が安価なのは助かります。

1人が参考にしています
2020-06-11
用途:
14馬力トラクターのバッテリー交換
対象商品:
17678368

配達されて直ぐに取り付けまして、庭先の畑を耕起しました。ばっちり仕事しました。注文して2日で到着早かったです。ありがとうございました。