鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6tのレビュー
- 用途:
- カウンタ装置の箱
デジタルカウンターのケースに使用 使いやすく安価なので有難かったです
箱の塗装の臭いがきつかったです 焼き付け塗装では無いからでしょうか?
- 用途:
- キャンピングカーの製作
- 対象商品:
- 18370835
バスの階段下の靴入れとして使用しました。いろいろなサイズがあって、丁度良いサイズに合わせることができました。折れ戸の入り口に靴が当たらなくなっていい感じです。
- 用途:
- ギアボックス機械ケースとして
- 対象商品:
- 18370853
寸法もよくでていて安価なスチール箱です。厚さ1.6ミリなのでしっかりしています。寸法が合えば自分で作るより得です。亜鉛系の錆止め塗装がされているので、上塗りには密着剤等が必要と思います。
- 用途:
- 防磁ケースに使用
- 対象商品:
- 18370783
商品本来の用途ではなく「オーディオ用昇圧トランス」への防磁を行うために購入しました。形が多少歪であったり、蓋止めの穴がズレたりしていましたが手を加えながら使用しました。防磁の性能としては板厚も厚かった(1.6mm)ためか大変大きな効果があり、他の機器や電源コードなどから発生する磁気ノイズを見事にシャットオフしてくれました。これでノイズに悩むことがなくなり喜んでいます。
- 用途:
- 電気工事で使用、露出配線の見せる加工です。
- 対象商品:
- 18370765
1台テスト使用して施主さんが気に入り、追加で5個購入しました。1個目は非常に良い製品でしたが、次の5個は傷が多く仕上げに工数が掛かりました。これから22個の追加を計画しています。良品が納品して頂けるよう期待しています。
- 用途:
- ホビー用(ラジコン)
- 対象商品:
- 18370835
飛行機やドローン用のリチウムポリマー電池の保管ボックスとして使用しています。
リチウムポリマー電池は発火の危険性があるため、保管には金属製のボックスを推奨します。
専用のボックスは高価でありまとめて保管した場合、出火時中の電池がすべてダメになるので数個のプルボックスに分散保管がベストです。
プルボックスは溶接用の防炎シートで覆うとさらに安全です。
- 用途:
- 監視カメラの基幹プルボックス
- 対象商品:
- 18370817
到着して見てみると塗装のハゲとキズだらけ、塗装もど素人が
缶スプレーでもぶっかけたような雑さ。
返品するのもめんどくさいので自分で塗装しなおして使う。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
また何かありましたら、お手数ではございますが弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
今後とも宜しくお願い致します。