グラファイトスノーワイパーブレードのレビュー
- 用途:
- 降雪エリア走行時に使用
- 対象商品:
- 18375053
ホームセンターやカーショップに売っているものは高いので
気軽に買える値段と充分なクオリティに満足しています。
使い始めて2ヶ月半経過しましたがゴムの切れもなく
雪でも雨でも綺麗にワイピングしてくれています。
- 用途:
- 車のフロントガラス雨除けワイパーとして使用
- 対象商品:
- 18375078
従来使用しているワイパーより、車のフロントガラスへの密着度が高く、雨降り時には今までより視界度が良好です。
- 用途:
- 降雪時のワイパーに
- 対象商品:
- 18375114
最初取り付けた当時はワイパー反転時にラバーがうまく返らずビビることがありましたが、しばらくすると解消されました。金額的にも満足しています。
- 用途:
- 通常使用
- 対象商品:
- 18375114
今回、初めて去年冬用としてモノタロウワイパーを購入。使用コメントといして-5度ぐらいまでならキッチリ仕事をしてくれます。しかし、それ以上温度が下がると拭き残しで視界不良になります。このワイパーは外側のゴムがしわしわになり、中のブレード本体とのコーティングが密着しワイパー自体が凍りつきます。北海道での使用でコメントしましたが、他の寒くない地域では問題なく使用できるのでコストパフォマンスは高いと思います。暖かい日でもブレードカバーはしわしわのままで、初めてですので材質に問題があるかも?
- 用途:
- 自家用車に装着時
- 対象商品:
- 18375078
運転席・助手席・リアウィンドウに使用するため3本購入したが、2本は拭き取り良好であったが、運転席に使用する1本は拭き取りが悪かった。安いので仕方が無いのかも知れない。運が悪いだけだと思うが残念です。
- 用途:
- 普段使い
- 対象商品:
- 18375062
お世話になっております。迅速な対応でありがとうございました。
仕事車に使用しています。大雪の時でもきちんと雪をかいてくれますので良かったです。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
- 用途:
- 北海道での冬用ワイパー
- 対象商品:
- 18375157
ふき取り面がコーティングされているようで、ビビりがありません。どのくらいの期間もつのか再度購入時レポートします。
- 用途:
- 普通に使えます
- 対象商品:
- 18375105
低価格なので品質はそれなりかと思っていましたが、なかなかどうして普通に使えています。ゴムの質や厚みはそれほどでもないようですが、これで充分と思えます。ただ、安く買えましたが近所のスーパーでさらに低価格な商品があり、次はそちらも試してみようと思っています。
- 用途:
- ダイハツミラに装着
- 対象商品:
- 18375148
ダイハツミラL275Sフロントに300mmと同時購入にて装着しました。
ビビり等なく、動きもスムーズで満足しました。
雪への備えも万全です。