スピンナハンドルのレビュー
- 用途:
- グロムのリヤサス交換に使用
- 対象商品:
- 69215378
取り付けナットが固いと評判のグロムリヤサス交換のために購入しました。
評判通りに固かったのですが、これを使ってナットを回すことができました。
値段も安くて満足です。
- 用途:
- クランクプーリー、アクスルナットの脱着
- 対象商品:
- 69215396
いつもは25cmのスピンナを鉄管で延長して回しているのですが、ホンダ車でクランクプーリーの回り止めにスピンナを1本使う必要があるため、63cmのものを購入。重量があり、ハンドルにローレットが施されていないので若干滑りやすいのですが、大トルクを掛けるには十分な強度があり、回り止めさえしっかりしていればホンダ車の異常なまでに固く締め上げられたクランクプーリー固定ボルトも一撃で回せました。
高性能なエアインパクトと強力なコンプレッサーがあれば、古典的な方法を取る必要もないかもしれませんが、万一手持ちのエアインパクトで回らないようなナットやボルトが現れたら、このような長大なスピンナが最も信頼できるツールとなります。
なお、FFやRR車の駆動軸側のドライブシャフト固定ナットは、ブレーキをフルに掛けたりブレーキローターのベンチレート穴に貫通ドライバーなどを突っ込むなどして回り止めをした状態で、時に1m以上の長さの延長を噛ましたスピンナでないと、ナットが回らないこともしばしばです・・・。
- 用途:
- 愛車のメンテ用
- 対象商品:
- 69215344
スピンナハンドルはトルクが必要な緩め始めと本締め以外は
ハンドルを立ててドライバーのように使用できるので愛用しています
車の整備に以前から1/2スピンナハンドル(345mm)を愛用していたのですが
原付にはちょっと大きすぎるので購入
3/8にするか1/4にするかで悩みましたが3/8にしましたが
これでも少し大きいかな
現在1/4を追加購入すべきか思案中
- 用途:
- 車のナット外し
- 対象商品:
- 69215353
値段は安く、見た目はスマートで頼りない感じがするけど、使ってみたら、驚くほど頑丈で使いやすいものでした。お勧めできる商品です!
- 用途:
- ディスクローター交換
- 対象商品:
- 69215387
ディスクローターの交換でブラケット固定ボルト緩め及び締めに使いました。やはりこの長さで正解でした。とても楽に緩めることができました。グリップの滑り止めも良く使い安いです。おすすめです。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 69215353
一流ブランド品はお高いのでこちらを購入しました。
とりわけ高品質というわけではありませんが、日曜大工には充分使えるレベルです。
高い精度やメッキの品質にこだわる方は素直にお金を出して一流ブランド品を購入しましょう。
- 用途:
- トルクが必要な締め付けに
- 対象商品:
- 69215396
長さ635mmのものを購入しました。
長さを利用してトルクが必要な締め付け個所も楽に締められます。
価格のわりに自在部もしっかりしています。
- 用途:
- 機械の整備
安いので結構乱暴に使えます。全然壊れそうにはないです。
- 用途:
- 自動車の整備
- 対象商品:
- 69215378
届いたばかりで,今の処未使用です。
3/4角、230mmのハンドルは時々使うので、このハンドルも出番はある筈。
吊り下げスペアタイヤの脱着なんかに便利かな。