LSベルハンマー 原液のレビュー

平均満足度 4.38 (91件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LSベルハンマー 原液 スズキ機工
スズキ機工
1,698 / 税込 1,868
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。 【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
91件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-06
用途:
自転車、オートバイの整備に使用
対象商品:
52213385

とりあえず検証のために自動車のパワーステアリングに5%入れてみました。当日はなんとなく軽くなった気がしましたが、翌日になると慣れのせいか軽さの実感もなくなりました。感覚に頼るところは少し無理があったのかもしれません。その後オートバイのクラッチワイヤーと自転車のチェーンにも使用しました。クラッチワイヤーはあまり効果が分からなかったのですが、チェーンは多段変速特有のジャラジャラ音が確実に小さくなりました。元々は産業機械等に使用する為の物との認識ですので、個人用の機械類との相性の問題もあるかと思います。使用する箇所をしっかり見極めればいい商品なのかもしれません。

増渕商会 様2017-11-14
用途:
自分用
対象商品:
52213385

現在、他の潤滑材と対比していますが、ベルハンマーは大変期待して購入しました
結果をまた、報告します。

2017-09-02
用途:
バイクや工具に
対象商品:
52213385

バイクのチェーンに使用。
高粘着のルブと比べてかなり軽く回ります。
適度な粘度があるので飛散しにくいですがルブほどの定着性はないのでこまめな注油が必要です。
またプライヤーやラチェットなどにも使用。
これまで使用していたラスペネやAZプロOILより動きが良くなりました。

1人が参考にしています
2020-08-17
用途:
エンジンオイルに足します
対象商品:
52213385

軽自動車のエンジンオイル交換時に、添加剤代わりに使用します。
ハッキリと差が分かります。

2017-10-10
用途:
オートバイのメンテに
対象商品:
52213385

半信半疑でしたが明らかに他品とは違うようです。スプレーより無駄なく使えます。自分はシリンジを使ってピンポイントに使用しています。

2017-09-15
用途:
折り畳み式座卓のメンテ
対象商品:
18464784

使用感は、非常に満足しています。
容器の蓋もしっかり感があると共に、高級感も醸し出している。

2017-09-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
52213385

お客さまの間でうわさになっている商品。こちらで取り扱いがあって助かりました、

2020-05-01
用途:
車のエンジンオイルに追加
対象商品:
52213385

27年落ちの旧車のエンジンオイルに添加。4千回転で頭打ちだったエンジンが5千回転まで回った。

2017-07-16
用途:
シャッターや台車の車輪のベアリング等
対象商品:
18464784

荷重が掛かるような部分に威力が発揮するようです
ただ潤滑油としてはコスパは悪いような気がします。
当方の環境では、ここぞという所で他の潤滑剤を押し退けてベルハンマーのみが活躍する場面てのはあまりないかなと思う

2020-04-23
用途:
思ったより大きくて嬉しい
対象商品:
52213385

購入したベヤリングとくっつけて発送してくれた、モノタロウさんの梱包は過剰でも雑でもなく丁度いい

2017-07-20
用途:
トラクターメンテナンス
対象商品:
18464793

トラクターのギアケースと、ロータリーのギアケースに試しに少量混入。心なしか、静かになった気がします。少し経過を見て、量を増やしてみたい。

1人が参考にしています
2020-05-28
用途:
ベアリング
対象商品:
18464784

確かに極圧性能は優れていますが、こちらは塩素を使用していますね。今の時代もはや塩素の使用は適していないと思います。

7人が参考にしています
2019-11-21
用途:
軽自動車20万キロ走行のミッション異音に投入
対象商品:
52213385

4速5速の40から50キロで負荷をかけると異音に6~7パーセントで投入。当初カストロール部分合成油オイル交換で少し収まったので期待してベルハンマーを入れてみたが成果なし、残念だが異音が悪化した感じである。

2人が参考にしています
2017-03-30
用途:
ラジコンのベアリングやジョイントへのグリスアップ
対象商品:
52213385

ラジコンのベアリングやジョイントに使用しました。今まで使っていたマッチモアのより気持ち動作が軽くなった気がします。80ccでは少ないかなと思ってましたが、届いたら結構大きめのボトルで1500円程度なのでコスパはラジコン専用の物よりかなりいいと思います。

上原工業 様2017-07-14
用途:
定番の極圧潤滑材
対象商品:
18464784

バイクのメンテで使っています。
グリスでは入らないような狭いま場所は、こいつでこなせます。

1人が参考にしています
2017-05-11
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
18464793

スプレーを使用していてよかったので原液を購入した、もう少し安価だといい。

1人が参考にしています
ライト・カーゴ 様2019-04-24
用途:
車のエンジンオイルに添加、スライドドアの潤滑に
対象商品:
52213385

エンジンオイルに添加すると雑音が減りエンジンの回転もスムーズになりました。
スライドドアも引っかって開閉し難かったのがスムーズに!
他の製品とはレベルが違うかもしれません。

2017-04-18
用途:
自転車、バイクチェーン
対象商品:
52213385

タイヤの回転が明らかに軽くなりました。チェーンはしっかり洗った方がいいと思います。

2017-09-16
用途:
バイクのメンテナンス

チェーン以外に、前輪、後輪の軸に注油しました。
バイクの取り回しがとても軽くなりました。
走行時も、アクセルを、戻しても、惰性での走行が伸びました。

2017-02-20
用途:
釣り具のオーバーホール
対象商品:
52213385

リールのオーバーホールに使用しました。
今まで様々なオイルを使用しましたが、それらより一線を画す性能に大変満足です。

1人が参考にしています