コンプレッサーオイル スクリュータイプのレビュー

平均満足度 4.11 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンプレッサーオイル スクリュータイプ モノタロウ
回転式空気圧縮機(スクリュー型コンプレッサー)に対応するコンプレッサーオイルです。酸化安定性、水分離性、銅の触媒作用を抑える機能やさび止め性能が優れています。 【用途】スクリューコンプレッサーなど
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ピデスアート 様2023-05-19
用途:
スクリューコンプレッサー
対象商品:
18498725

毎回使用してます。
オイル消費が多いので安価なオイルをマメに交換しております。

Worktec 様2023-02-07
用途:
スクリューコンプレッサーのメンテナンス
対象商品:
18498725

スクリューコンプレッサー用のオイルは他社では高価過ぎるので、
モノタロウbrandにラインナップしてもらっていて
非常に助かっています。
勿論リピート購入になります。

2023-02-04
用途:
自動車整備時
対象商品:
18498725

工場のコンプレッサーオイルを交換するため今回こちらのオイルを購入しました。
問題なく使用できます。

2017-10-29
用途:
AIR MANのコンプレッサーに使用 (2)
対象商品:
18498725

二回目の投稿です。エアマンのドライヤー 一体型パッケージのコンプレッサーです。タンク無しなので、別に200Lのタンクつけてます。使った感想は、かなりいいです。ただ一つだけ注意が必要かも、それはオイルに問題があるのでは無く、使い方だと思います。毎日バンバン使う人はいいと思います。自分は車、バイクの修理業で1人親方なので、1日に一回回せばいい方です。湿気が多い時期や時は、水分が混ざりやすいので、一回回すたびに、オイルのドレンで水抜きをやってます。使用頻度が少ないと、オイルの温度がそんなに上がらないので、水が混ざりやすいです。そこだけ注意して下さい。

4人が参考にしています
2015-11-26
用途:
AIR MAN のコンプレッサーに使用。
対象商品:
18498725

まだ、使用していませんが、かなり良さそうです。粘度が少し柔らかい感じがしますが、スクリュウタイプには色々な要素が要求されるので、使ってみたら、また書き込みします。モノタロウさんで、この金額で買う事が出来れば本当に助かります。

5人が参考にしています
2016-07-12
用途:
コンプレッサーのメンテナンス時
対象商品:
18498725

普通に使えました

2人が参考にしています
2016-05-27
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
18498725

小さいさいずなので扱いやすいです。

2015-11-19
用途:
スクリューコンプレッサーの補充オイル
対象商品:
18498725

メーカー純正品に比べて、かなり安いので満足しています。
品質も純正品と同等なんですよね?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
品質検査もクリアした商品です。
安心してお使いください。

2016-01-20
用途:
エアーコンプレッサーのオイル交換
対象商品:
18498725

届いて交換してみました。が、コンプレッサーが動かなくなりました。いつも、純正品を使用してましたが、お手頃価格に惹かれてしまいました。品質検査等にも合格してるという事で、購入しました。純正品と比べてみると固いようです。スクリュウタイプは、精密なので純正品を使用してくださいとのことでした。問題ない機種もあるようですが、合わない機種もあるようなので報告しときます。
使ってるコンプレッサーは、神戸製鋼のエアーメイトです。27年使用してます。だいぶ古いので、合わなかったかもしれませんが。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質検査もクリアしておりますが、粘度などご確認いただけますでしょうか。