ミニホールソーのレビュー
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
2017-07-06
- 用途:
- 自家用バイクに取り付けいました。
- 対象商品:
- 18582786
はんだごてやリーマーと違い同じ大きさの穴を簡単に開けることができ、バリも出ず良いです。金属用途ではないので先端部が鋭いドリル状であればもっと良いです。下穴を開けてから使っています。
2018-05-04
- 用途:
- 映写機修理に。
- 対象商品:
- 18582838
内径7mm 外形14mm 巾5mm のベアリングを埋め込む作業に使用したが 14mmのホールソーでは穴が広くなり過ぎた。シャンク部は 6角ではなく丸い方が精度が良いのではないかと思われました。
2017-09-13
- 用途:
- 鉄板シャーシの穴開け
- 対象商品:
- 18582838
素晴らしいとしか言いようがない!!
薄板の穴開けにおいては決定版であると思う。これを使用したらもうドリルで薄板に穴開けは出来ない。絶対にお勧めであります。
1人が参考にしています
2019-09-24
- 用途:
- 自動車のスポット外し
- 対象商品:
- 60952254
思ったより使える センタードリルが必要だが
自動車鈑金用のは、今は1万円もする割に1CM位しか使えない
再研磨はシャンクを合わないサイズにして。研磨機を買い替えさせるセコイ戦略 散々騙された
2018-06-15
- 用途:
- プラスチック製品の穴あけ
- 対象商品:
- 18582813
この商品は、フプラスチックに穴あけをする時は、シャンクに内蔵されているバネが強いため、かなり強い力で押さないと穴あけは出来ません。力加減が難しいため、急に刃がプラスチックに食いついたりしますので注意が必要です。下穴を予め開けて使用した方が無難だと思います。私は、バネを調整しても駄目でしたので、バネを加工して使用しました。
1人が参考にしています
2015-11-04
- 用途:
- アルミ材の穴あけ作業
- 対象商品:
- 60952263
セラミニホールソー 深穴用の方が切れがありますので長く使用されたい方はそちらを使用された方が良いと思います。
1人が参考にしています
2015-10-02
- 用途:
- スポットカッターの代用
- 対象商品:
- 60952254
車のスポットはがしはあまり行わない作業なので、スポットカッターだとセンターがブレてうまく揉めませんが、コレを使うと簡単に剥がす事が出来ます。以前(10年前)にあるホームセンターの店頭で見つけて以来コレを愛用しています。