セラミニホールソーのレビュー
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
2014-07-10
- 用途:
- SUS板等に使用
- 対象商品:
- 60952272
板金の穴あけには最高です。綺麗でバリも少なく耐久性も、こじる様な使い方さえしなければ問題なく使えます。センタリングして切削オイルを少々、回転数は低め、あまり力は掛けないで使うと、手放せません。薄板の穴あけには、これの右に出る物無し!
2014-03-28
- 用途:
- アルミ材の加工
- 対象商品:
- 60952281
あまり力を入れずに切れ味に任せて作業をするとホルソーも長持ちするようです。
今まで色々なメーカーの物を使用していますが
この商品は切れ味も抜群で、バリが出ない点も気に入っています。
今後このシリーズで各サイズのホルソーを揃えて行きたいです。
1人が参考にしています
フラワータウン・アミル21管理組合 様2014-08-28
- 用途:
- 薄い鉄板に穴をあけて ボルト止めする。
- 対象商品:
- 60952281
2回目の穿孔で 刃が一本欠けたので 使用をためらっている。
1人が参考にしています
2014-04-21
- 用途:
- 軟鋼材への穴あけ
- 対象商品:
- 60952306
鉄板の3.2mmの穴あけをしましたが切れ味がよくあまり力を入れずに穴あけが出来ました。穴が開いた後通常のドリル(キリ)と違いつき抜けないので安全に作業出来るところがいいと思います。またポンチを打ってから穴あけすれば位置ずれもなく穴が開けられます。センターピンがバネで沈むのでポンチのみでOKです。
1人が参考にしています
2014-03-07
- 用途:
- ダクトレールやラックの穴開け加工に使用
- 対象商品:
- 60952272
ボルト穴を開ける為に購入しましたが、センターピンがドリルではないためホールキリを押し当てるとセンターピンがズレ加工物がキズになります。
充電ドリルで使用出来る事が良いと思いますが、使いこなしが難しいです。(素人では無理みたいです!)
キリクズは、5円玉のようなキリクズではなく丸い「○」キリクズになります。
キリの切れ味は申し分ないと思います。
使い道としては、高所での穴開け加工やキズになっても構わない物に使用するのなら良いかもしれません。
再度購入するかはかなり微妙です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
正確な位置に穴あけをする場合は、ポンチで位置決めした後実施して頂ければと思います。