六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)のレビュー

58件中 41~58件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-18
用途:
機械部品取り付け
対象商品:
18600033

商品自体はごく普通だが、ほしい本数を指定して購入したら1本ごとにビニール袋に梱包されていて取り出すだけで相当な労力がかかる
30本購入して30回ビニール袋を開封するというのは苦痛でしかない

2018-03-13
用途:
オートバイ整備用
対象商品:
18600453

品質も問題なく、満足しています。
装着も完了し要望通りの品でした。

2019-03-20
用途:
機械部品の調整ネジ
対象商品:
18599963

問題なく組み込めました。隣にもともとあったネジがはまっていますが見劣りする部分はありません。引張強度を検査することもできないのでわかりませんが十二分です。ありがとうございました!

2018-05-17
用途:
ロングスペーサーの取り付け
対象商品:
18599997

M3の段つきビスの35mmと40mmを購入。
バラで段つきビスが購入できるのが良い。(1本単位から購入可能)
この商品はモノタロウ倉庫からの出荷で内容なので、同時注文品とは別送されてくる。納期が掛かるがこの値段で入手できるのであれば助かる。

堀越畳店 様2018-04-16
用途:
機械部品
対象商品:
18600042

一般的な 六角穴付きボルト、代用品で十分です。機械部品として予備にも回しています。

株式会社セフティランド 様2019-10-22
用途:
モーターの取り付け
対象商品:
18600383

特に問題なく使用できており、欠陥などはありませんでした。。

2018-07-27
用途:
スリット固定用
対象商品:
18599997

M3ビス首下長35mmのストレート部分(ネジきりの段上)約26mmでした。
ストレート部分(ネジきりなし)の径がφ3mmでした。
段つきビスなのに、寸法情報が載ってないのが難点です。

2人が参考にしています
2017-11-11
用途:
バイク部品の取付用
対象商品:
18600234

安くて探す手間が省けて助かりました。ステンレスではないので長期使用では錆懸念が少しありますが、私の用途では全く問題なし

2016-05-19
用途:
レーシングカート
対象商品:
18600234

普通に使えます。
何個かまとめて買いましたが1個づつ袋入ってました。

有限会社西原エンジニアリング 様2017-10-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
18600426

首下の長いソケットボルトが近くに無いので短期に揃えていただき助かりました。

2016-09-28
用途:
自転車の組立てに必要になって
対象商品:
18600033

丁度これと同じような色と形状のボルトを1個無くしてしまい、探していたところ、この商品を見つけました。
1個単位の販売は非常に助かります。
品質も全く問題なしです。

2018-04-07
用途:
機械組み立て
対象商品:
18600532

コストメリットはありませんが急ぎでほしい時に配達スピードが早いのが魅力です
数量が必要なら工具屋さんの方が断然安いです

小酒井設計 様2017-06-16
用途:
機械の組立
対象商品:
18600207

ナットとの相性も良く精度も良いです。また、コスパも良いと思います。

2016-07-22
用途:
ノックピン引っこ抜き
対象商品:
18600094

ハイテンねじを1本だけ欲しかったので助かりました。

2018-01-11
用途:
交換
対象商品:
18600085

安くて良い商品でした。使用上何の問題もありません。

2017-04-29
用途:
治具製作
対象商品:
18600243

ボルトとして、何の問題もありません。また、必要があれば購入したいと思います。

2016-03-28
用途:
鉄筋カッターの切断刃の取り付けボルトの交換
対象商品:
18600094

必要なのは2本だけでよかったので1個単位の販売は有難いです。

2016-02-18
用途:
ゴミになりました・・・
対象商品:
18600277

全ネジタイプが欲しく、画像から判断して注文致しましたが、
届いたら半ネジでした。
サイトをよく見直したら記載はありましたが、画像も半ネジの画像にしなくては
仕様の違う物の画像で販売している事になります。
他の商品もそうかもしれないと思うと、足が遠のきます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
半ネジ商品には半ネジの画像になるよう画像を修正致しました。
何卒宜しくお願い致します。