トライアルミラーのレビュー

平均満足度 4.33 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トライアルミラー CLUB GREEN THUMB
CLUB GREEN THUMB
1,298 / 税込 1,428
ハンドルにクランプする軽量ミラー 樹脂クランプにより取り付け場所を選びません 取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
52件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-07
用途:
ドレスアップ
対象商品:
18586742

軽量コンパクトで取り付けも簡単にできます。
オフロードバイクの走行でも転倒しても、稼働部分が動いて逃げてくれて破損しません。
良い物を買えました!

2020-02-15
用途:
セロー250 の軽量化
対象商品:
18586742

セローの軽量化に。
純正比で-500gくらいですかね。非常に軽く満足です。畳んでしまえばレーサーか?と思うくらいハンドル周りがスッキリします。(言い過ぎかな?笑
耐久性は展開したまま倒せば確実にアウトでしょうが、転ぶ様なことする時は畳んでいるので関係ないです。
ガレ場や1m近いステアケース時も問題なくクリアです。
よくブレて視認性が悪いというレビューを見ますがそもそも自走林道ライダーのお巡りさん対策であってファッションで付ける物では無いという理解のもと買うべきかと。

2020-11-05
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
18586742

思っていた以上に、納得できる商品で満足しています。

2019-06-28
用途:
Dトラッカー250に取り付け。定番の逆さ付け。若干見辛いときもあるが、転倒しても壊れ難い構造でジムカーナや林道行く人にオススメですよ!
対象商品:
18586742

取り付けて3日目でジムカーナ練習会にて転倒笑
壊れることなく無事でした!今までは取り外して練習してましたが、面倒な作業が減ってこれからも重宝しそうです。

1人が参考にしています
2019-07-02
用途:
Dトラッカー250に取り付け。定番の逆さ付け。若干見辛いときもあるが、転倒しても壊れ難い構造でジムカーナや林道行く人にオススメですよ!
対象商品:
18586742

取り付けて3日目でジムカーナ練習会にて転倒笑
壊れることなく無事でした!今までは取り外して練習してましたが、面倒な作業が減ってこれからも重宝しそうです。

2019-04-23
用途:
バイク

某大手バイク通販サイトで在庫切れでしたが、こちらは即納だったので助かりました。
当商品はミラーに拡大鏡を使っているので後方視認も良好です。

2019-07-23
用途:
バイクへ取付
対象商品:
18586758

アタック系林道ツーリングの必需品です
消耗品なので即納助かってます

2021-06-13
用途:
トライアルバイクに使用
対象商品:
18586742

転倒した際、ハンドル部分の取り付けホルダーが壊れてしまいます。この部分だけ別売りであれば助かります

1人が参考にしています
2018-11-19
用途:
ミラー交換
対象商品:
18586742

もともと付いていたミラーが大きくすり抜け時に邪魔になっていました。
この製品に変えてからはストレスなく走行できます。
一点気になるのは強度的にどうかな?という事なので満足度は4点にしました。

2018-09-13
用途:
ミラー取り付け
対象商品:
18586742

さり気なく、目立たないミラーが欲しかったので
ちょうど良かったです。

かない 様2023-01-15
用途:
自転車
対象商品:
18586758

左用を右ハンドルに下向きとして使用。確認できる範囲がかなり狭いが
暫く使用してみるつもり

2019-11-26
用途:
ミラー交換
対象商品:
18586742

取り付けも簡単で値段の割に作りもしっかりしているので満足しています。

2018-12-17
用途:
OFF車に装着
対象商品:
18586742

こけた衝撃で 根元のプラスチックが割れることがある…

2021-04-23
用途:
バイクに取り付け
対象商品:
18586742

純正のミラーが壊れたため購入。
柄が短いので上向きにつけると自分が写るため下向きに装着。

2018-09-24
用途:
オフロードバイクの軽量化
対象商品:
18586758

このミラーを買うのは2度目である。
これはオフロードに特化した商品なので、長所と短所は背中合わせ。それを理解して買えば、納得いくが、そうでない場合は「後方視界が確保出来ず、使い物にならない」という評価になってしまう。
長所は軽量である事。80g程度しかない。交換したXR230の純正ミラーは280gもあるから、200gも軽い。ハンドル先端近くでこの軽さは有り難い。
ミラーは小振りだが、硝子で映りも良く、凸面なので、広角を映す。
全体が軟度のある樹脂製なので、ちょっとした転倒では壊れにくい。
短所はステーの部分が短いので、後方視界の半分ぐらいは腕が映ってしまう。
オフロードバイクは単気筒エンジンが多いので、その振動でミラーが揺れる。速度を出してもミラーが揺れるので、後方視界は期待できない。
後方視界が重要な市街地、片側2車線以上の道路では使わない方がいい。
まあ、林道に出かけるときに、純正ミラーから付け替えて、行くのが、理想的な使い方と言える。

マツシタコーキング 様2017-08-31
用途:
林道仕様のオフ車
対象商品:
18586742

コケてもミラーが当たらないので壊れにくいです
エンジンの振動が来ます十分使えます。

2017-08-16
用途:
ミラーが目立たないように
対象商品:
18586758

モタードのミラーを目立たなくする為購入しました。
左用ミラーを右側に逆に取り付けました。
バイクの振動に少し弱いかもしれません。
振動でミラーの角度が、変わってくるようです。

2019-03-10
用途:
トライル車へ取り付け
対象商品:
18586742

従来から使用してます、変わらず安定した商品で安心してます。

2017-05-02
用途:
車検用
対象商品:
18586742

車検時には左右のミラーが必要なので、とりあえず用に購入。取り外しが簡単で、安価なので良い品と思いました。走行中は振動するため、それほど視認性は良くないかと感じました。

2017-04-21
用途:
通常のミラーのリプレイスに。
対象商品:
18586742

品番1729が右用、1730が左用。オフ車のハンドル下に左右逆転させて装着。可倒式のミラーにするかどうかで悩みましたが、結局こちらに。安いし。
ハンドル上にミラーがないという開放感は他に代え難いですよ。予想よりもちゃんと後方確認できるし、満足。