超硬ストレートドリルのレビュー
- 用途:
- 焼きの入った鋼板に穴開け
オートバイレストア時、溶接で焼きの入った鋼板に穴開けするために2.2mmを使用。通常のドリルでは歯が立たなかったところにしっかり穴が開けられました。ボール盤では固定できないワークだったためハンドドリルに装着せざるを得なかったが、やはり細いこともあり穴開け後の反動をくらって先端部が折れてしまった。こればかりは当方のイレギュラーな使い方によるものであり超硬故に仕方ないところかも。まずは難削材に穴開けが出来て、作業が進められて何より。価格相応の性能だと思います。
- 用途:
- パーティクルボードの穴あけ
要望の径があったため購入しました。
CNCで、他の刃物よりも甲高い音はしましたが、仕上がりには特に問題ありませんでした。
- 用途:
- スタッドボルト折れ修復
- 対象商品:
- 18812018
シリンダーヘッドスタッドボルト折れに施したエキストラクター折れ除去に使用。他の超硬を謳う商品の不甲斐なさに呆れていた所の救世主となりました。焼の入ったエキストラクターもなんのその勢いよくガシガシ削る頼もしさ。無事ヘッドを再生出来ました。超硬の名に嘘偽りない品質に感動しました。
- 用途:
- 切削工具の製作
HSS鋼に穴をあける為、念のためにHSS鋼を焼きなましが焼きなまさなくても開けられたようです。
- 用途:
- 折れたエキストラクターの除去に使用しました
- 対象商品:
- 18811914
折れたボルトを除去しようとして使用したエキストラクターを使って作業してたらそれもポッキリと折れ通常のドリルではどうにもならなかったのでこちらの超硬ドリルを使用しました。
切削力は文句なくゴリゴリ削れました。
この手の商品としては比較的安価で買いやすい値段なのが嬉しいです。
- 用途:
- アルミ加工
- 対象商品:
- 18811713
使い方が悪いのかボール盤でアルミに
穴を開ける際必ず折れてしまいます。
超硬という事で購入しましたがやはり折れてしまいました。
1000円程度で強度を求めるのは
無理なのかもしれませんが折れない1ミリサイズが欲しいです…
- 用途:
- 木工ドリルのセンターをあらたに取付ける穴開け
- 対象商品:
- 18811896
簡単に折れるというレビュー記載がみられるが、
ボール盤を正しく使っている限り問題は感じない。
折れるのは、おそらく手持ちドリルで作業した結果だと思われる。
購入は正解であった。
- 用途:
- エンジン部の折れたボルトのタップ空け
ボルトのタップ用の穴を全く開けることが出来ませんでした。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 18811817
超硬って言う高価なドリル刃を買うのは初めてなんですが、良く切れました。「低価格超硬ドリル」と言うのは、間違がっていないと思います。もう手放せないと思う。
- 用途:
- 2mm厚のステンの穴あけ
- 対象商品:
- 18811862
他の商品では中々歯が立たなかったのですが、これに変えたらすんなり開きました。後は耐久性を検証したいと思います。
- 用途:
- SUS鋼への穴あけ
- 対象商品:
- 18812316
SUS5tへ穴あけに使用しましたが
SUSには向かないと思いました。超硬なのに、、、
高価でも国産品を買えばよかった
- 用途:
- 折れたボルトの除去
2.5mmを使用したのですが、途中まで開けた穴に差し込んだ時にちょっと斜めの力が掛かったら砕けました。無理に力を掛けたとかではありません。一度も回さずに終了しました。
同時に購入した3.5mmの方は普通に使えました。
- 用途:
- 鋼材への穴あけ時の下穴加工用
- 対象商品:
- 18811966
鉄板やアングル等に10~20mm程度の穴あけする際の下穴加工用として購入しました。超硬なので、切れあじがとても鋭く、高速穴あけ出来るので作業がスピードアップしとてもはかどっています。以上
- 用途:
- サイディング+アルミ板5mm
- 対象商品:
- 18812036
マルチインパクトのドリルで穴あけ中ちょっと引っかかっただけで、真ん中から折れた。一つしか穴開けてないのに最悪
- 用途:
- ステンレス製ノギスの固定用穴開け
- 対象商品:
- 18811862
卓上フライス盤のX軸移動量測定にデジタルノギスを使い、ノギス固定用ステンレス材の穴あけ作業に使用した。通常ドリルでは刃が立たないが無事穴が開いた。しかし作業には時間がかかった。