充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ)のレビュー

平均満足度 4.50 (277件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(液栓タイプ) モノタロウ
品質アップのマイナーチェンジ。バッテリー極板変更し導電性と充電受入性能がアップ。 また新開発のトップカバーによる液減特性の向上。 充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。 カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。 低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。 使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。 見やすいインジケーター付。 【用途】乗用車用
277件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-11-13
用途:
日産ノートで初めての交換です。
対象商品:
18952176

純正と同サイズで、問題無く交換できました。
後、耐久性が如何かだけです。

2017-05-24
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
18952212

どこと比較しても、とびぬけてコストパフォーマンスがいい!!

TACサービス 様2017-03-07
用途:
ワゴンRに搭載
対象商品:
18952158

スズキ ワゴンRのバッテリーの健全性が、0%になった為、本品と取替えました。バッテリーに取っ手が付いているので交換作業が楽でした。
旧品は、2011/5(MF42B19L)に交換した物なので耐久性に期待します。

2017-03-04
用途:
メンテナンス
対象商品:
18952185

文句なく非常に良い。とにかく値段がgood。性能も問題なし。バッテリーはこれで決まり。私はリピーターです。

有限会社ハナカワ土木 様2017-04-07
用途:
車輌のメンテネンス時に交換
対象商品:
18952203

寒い時期でも問題なく始動、リーズナブルで満足している。他でも使用したい。

2017-10-25
用途:
対象商品:
18952142

価格が安いのに、色でバッテリーの状態が確認出来るのに満足してます。

2017-10-23
用途:
バッテリー交換に使用
対象商品:
18952167

純正品より大変安価なので、とても助かります。しかも注文して翌日には間に合うので、嬉しいです。

さくら台商事 様2017-04-20
用途:
自家用車のバッテリーが弱くなったので交換。
対象商品:
18952158

安く購入しました、後は、どの位持つか・・・?今は調子良いです。

2017-05-01
用途:
塗装作業時
対象商品:
18952176

常時、電気器具の一発起動が出来ますので満足しています。

2017-01-26
用途:
イルミネーションの電源として
対象商品:
18952142

とっての部分が、カッチっと収納できるようになったが、あまり必要ないと思った。性能は二重丸で申し分ない。

2017-01-25
用途:
自家用車のバッテリー交換
対象商品:
18952176

充電済みの物であり、問題無くエンジン始動が可能となり、その後も安定しており安心できました。

2017-06-19
用途:
バッテリー交換
対象商品:
18952158

普通に使えて満足、問題なし。
取っ手が付いていてGOOD、交換作業が楽。

2017-03-13
用途:
プリウス 補助バッテリーの代用
対象商品:
18952142

プリウス 補助バッテリーの代用  今のところ問題ないです。 臭いもしない。 窓をしめて室内で寝なければ問題ないかも?

大谷鉄工所 様2018-01-08
用途:
軽トラックに使用

2016年 12月 26日に取り付けたが、2018年1月 5日、朝エンジン始動しようとしたら、全く何も反応せず、バッテリーが上がっていた。2年又は、4万キロ保証とあるが、やはり少し値高くても、メーカー品を購入した方が良いのだろうか。

1人が参考にしています
2017-10-17
用途:
コンバインに使用します
対象商品:
18952158

値段もお手頃で、今回で2個目の購入になります。
耐久性があれば、何も言うことはありません。
また購入したいです。

アルテ設計室 様2017-03-31
用途:
軽自動車のバッテリー交換
対象商品:
18952158

スバルサンバーディアスに使用。軽快にセルが回って快適です。

関研磨サービス 様2017-03-19
用途:
車検
対象商品:
18952158

何度でも使用できるのでとても良い買い物をしました。ありがとうございました。

2017-01-27
用途:
除雪機
対象商品:
18952176

除雪機のバッテリーがだめになったので、使ってみましたが
メーカー品と変わりなくセルが軽く回ります。
あとは何シーズン持つかですね。

高井自動車 様2016-12-22
用途:
車のバッテリー交換
対象商品:
18952158

コストパホーマンスが最高です。すぐ着けたところ、CAAの数値もバッチリ。あとは寿命が長ければ?・・・

2016-12-28
用途:
車のバッテリー交換
対象商品:
18952142

性能は全く問題無し、価格の割りに取っ手とモニターがついて
交換が用意で管理が用意。