アリゲーター ウォーターポンププライヤーのレビュー

平均満足度 5.00 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)
4,398 / 税込 4,838
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
新井勝弘 様2020-10-12
用途:
配管工事及び設備工事
対象商品:
19068936

小型で狭い場所での作業に向いている。力が均一で掴みやすい

2020-05-29
用途:
車、バイクの整備等
対象商品:
19068963

グリップが握りやすく、力も入れ易い。少し値段は上がりますが。

2019-12-10
用途:
ナット締め
対象商品:
19068963

同社のコブラと併用して使っています。
違いは開口度とストップボタンの有無(アリゲーターには無い)ですが、それぞれの特徴を活かして使うことで、効率良く作業できます。
開口度を決める時は、半円状のボッチの下端を先に決めてやるのがコツです。
主に180mmを使っていますが、サイズ的には小さく、1本だけ所有するなら250mmでも良いと思います。

2人が参考にしています
VOID 様2019-11-08
用途:
どんな作業でも必須工具です
対象商品:
19068945

さすがクニペックスです、たいした力を入れなくてもガッチリ保持してくれます。
「コブラ」ほど細かい開口調整できませんが当方、左利きのため「コブラ」では
調整時に持ち返る必要があり使い辛いので「アリゲーター」にしましたが何の問題ありませんでした。

2人が参考にしています
2020-01-19
用途:
DIY
対象商品:
19068936

勝手に広がることはなく、しっかりとした作りで満足しています。

2018-10-14
用途:
設備工事や水道工事
対象商品:
19068927

力入れずにしっかりはさめる。
以前も使用していたが、現場に忘れてしまい再度購入です。

2018-06-30
用途:
建築現場にて機械系作業
対象商品:
19068927

1~3ミリ厚の鋼板の曲げ加工、ボルトナットの締結や緩め作業時のインパクトドライバー使用時のボルト、ナット頭の受け、50ミリ程度のパイプを掴んで回す、大きめの割ピンの曲げ作業等掴む作業全般、時には#60以上のローラーチェーンジョイント時のチェーン引き寄せ作業に使用しています。3枚合わせ形状のため安心して強い力もかけられますし、他メーカー製に比べ遊びが少なくカッチリとしているおかげでダイレクトに感触が伝わるため、強い力でより繊細な作業が可能になります。耐久性も思っている以上にあり溶接時のサポート的な使い方をしない限りは壊れる気配もありません。

1人が参考にしています
2018-09-19
用途:
あらゆる作業
対象商品:
19068963

ウォーターポンププライヤーというものには
いつもいつもイライラさせられていましたが
この商品は完璧です。

2016-05-27
用途:
配管継ぎ手等の締め、緩め
対象商品:
19068927

作りが非常に良く、三枚合わせなので安心感がある、
オート機能はついてないが特に問題はないと思う。
少し価格は高いが満足できる品。

1人が参考にしています